ペレットヒューズのレビュー

平均満足度 4.47 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペレットヒューズ ELPA
ELPA
730 / 税込 803
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-17
用途:
故障部品の交換

靴乾燥機の温度ヒューズが切れてしまったので交換しました。
圧着端子付きなので便利です。

2021-04-24
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
87199481

216度15Aが欲しかったけど、なかなか200度超えの温度ヒューズがなくてやっと見つけた。
15A出なかったけど2本並列で使用してます。助かりました。

2020-11-23
用途:
電気按摩器のヒューズ交換
対象商品:
87199497

やや太めでは有ったが、何とか硝子編組チューブに入れ
モーター部に取り付けた。うまくいった。

2020-08-28
用途:
トースターに。
対象商品:
87199445

買ったばかりのトースターの温度ヒューズが壊れたので、交換。交換後、問題なく使えてます。

1人が参考にしています
PTCテック 様2018-08-15
用途:
暖房機の過昇防止
対象商品:
87199497

2本一組で端子がついているので作業する上に好都合です。

2020-02-14
用途:
ヒーター修理
対象商品:
87199436

カシメ金具が付属してるのはとても良い。交換したものはカシメ不良→導通低下・抵抗値増大→過熱でダメになっていたので。

2017-12-05
用途:
両頭グラインダーヒュウーズキレ
対象商品:
87199445

簡単にハンダ付けできました。二つは必要なかったのですが、仕方ないです。

2023-01-04
用途:
ホットプレート電源部の補修
対象商品:
87199472

破損したパーツと交換し、稼働確認。もっと早く知っていれば良かったとのにと思う、今日この頃。

2021-04-13
用途:
カラサラ パネルヒーターの修理
対象商品:
87199497

取り付け作業上の注意点の4番目ですが説明文だけでは、理解出来ないと思います。
本体ケースを最初は勘違いしてカラサラ本体ケースと思いました。ではなくて本体ケースとは、温度ヒューズ自身とわかりました。
ここは、リード線を折り曲げて本体温度ヒューズに接触してはダメの図を描くべきだと思いました。

株式会社阿寒リゾート 様2018-03-07
用途:
温水暖房の温度ヒューズ取替え
対象商品:
87199454

古い三洋電機、温水ボイラーの温度ヒューズ取替えに利用しました。
メーカー(パナソニック)では「部品がない」の一点張り。
問題なく利用しております。

2016-05-17
用途:
電気パネル暖房器
対象商品:
87199497

新品のパネル暖房器具を買うと¥7000しますがこの部品で ¥329(税別)で直りました。
また20年くらいもつかな?

2016-04-30
用途:
電気ポット修理
対象商品:
87199454

これまでは入荷までに時間が掛かりましたが、早くて簡単に手に入るようになり、会計操作も煩わしさがなくなり助かります。

2019-12-26
用途:
アイロン修理
対象商品:
87199481

温度ヒューズの故障で温度が上がらくなったアイロン。取り付け時、向きが分からなくなって手こずりましたが、黒いプラ?がある方が電源側、ない方がヒーター側みたいです。ミスって固定用のパイプダメにした。しかし直って良かった。洋服には使いませんけど。ギター修理、DIY用アイロン。

森のガレージ 様2017-12-21
用途:
パン焼き器の修理のために購入しましたが、まだ取り付けていません。
対象商品:
87199472

品質に不安はありません。実際に使ったあと感想を書きます。

2015-03-24
用途:
家電製品
対象商品:
87199481

問題が解決され、嬉しく思います。

2018-05-01
用途:
ラミネーター機に使用
対象商品:
87199481

普通のリード付きヒューズなので特別問題はありませんです。

2015-11-07
用途:
ファンヒーター部品交換
対象商品:
87199472

確かな商品です。安心して使用できます。

2015-10-21
用途:
暖房器具のヒューズ交換
対象商品:
87199472

確かな商品です

2015-03-24
用途:
コーヒーメーカー代替ヒューズ
対象商品:
87199481

硝子繊維チューブで保護し熱源に接触させていましたが焦げて溶断
電流は8.5A程度
スリーブ付属処置は流石

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。