エアーインパクトレンチ 軽量タイプのレビュー

平均満足度 4.35 (192件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ
モノタロウ
15,980 / 税込 17,578
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
192件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-07-29
用途:
整備工場
対象商品:
87883293

従来のインパクトよりも数倍軽いです。軽いわりにパワーはかなりあります。値段もリーズナブルでとても良い商品だと思います。とどいて2週間ほどなので耐久性はこれからですが、1ヶ月近く欠品でしたが手に入れた価値は十分あると思います。緩め側段階なし、締め側3段階ですが、逆ネジには使用しないので十分です。とても良いものを購入しました。

2015-09-07
用途:
ボルト締め
対象商品:
87883293

屋外で使ったときに400Wのタクン付きのコンプレッサで使用しました。
規定外ですが、休み休みであれば使えました。

2015-12-13
用途:
車やバイクの整備とレストア
対象商品:
87883293

今まで持っていたインパクトではクランクプーリーのボルトが緩まない車両が有ったので試しに購入。
まあいつもの悪い癖で、安価な工具がどこまで使えるのかの実験です。
試しで買うなら電動のトルクの強い物にしようかとも思いましたが、 最大トルク 745Nという事に引かれて。
数値は話半分でも良いか位に思っていましたが、が、が!これで一発でした。
本来の意味での一発です。
それからは取り回しの良さでこればっかり使っています。

2人が参考にしています
2015-10-06
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87883293

若干の油漏れがありましたが、パワーもありつかえてます。耐久性はまだわかりませんが。

2015-09-15
用途:
仕事とか家の車を整備する時に
対象商品:
87883293

軽くて扱いやすく、パワーもあるので満足しています。

2016-01-18
用途:
車バイク整備
対象商品:
87883293

届いたものが少々エア漏れの症状があったので、メールで問い合わせると翌営業日には折り返しがあり、スムーズに代替品を送っていただきました。サポートは好印象です。商品自体も、小さいのにかなりのインパクト量を感じました。しかも激安。耐久性は不明なので-1

1人が参考にしています
2015-10-06
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

乗用車ホイールナットの締め付けなら3段階の一番弱で十分です。

1人が参考にしています
2015-12-18
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

タイヤ交換が楽になりました

1人が参考にしています
2015-10-06
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

乗用車ホイールナットの締め付けなら3段階の一番弱で十分です。

1人が参考にしています
2015-10-11
用途:
オートバイ整備
対象商品:
87883293

クラッチのセンターロックナット (レンチサイズ27ミリ ねじ径18mm) を緩めるために購入。
ソケットハンドルをハンマーで叩いたり1メートルほどのパイプで延長しても緩めることが不可能だったナットが簡単に外れました本体サイズもコンパクト重量も軽く扱いやすいですトリガー部分や切り替えダイヤル形状も良いと思います、年に数回程度しか使用しないと思うので耐久性については不明ですが価格以上の価値はあると感じます。
少し気になる点
付属のカプラージョイント内部にバリが発生していたのでヤスリで取り除いた後に取り付けました、本体の作りは良いと思うのでこのような付属品の品質にも気をつけてほしいと思います。

2人が参考にしています
有限会社 瀧本商店 様2019-07-01
用途:
車のホイールの脱着
対象商品:
87883293

ソケットがさしにくいと言うより刺さりません。なぜならレンチの先に付いているリング状のスプリングの精度が悪く入りません。私は仕方なく外して使っています。もちろんソケットはずるずるになりますが刺さらなくては使えませんから。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2018-11-22
用途:
整備作業
対象商品:
87883293

普通に使えますが、一番の問題は排気音がうるさいですので
某インパクトレンチ(〇AC)と同じようにサイレンサーを加工して取り付けています
本体がプラスチック製なので耐久性がどのくらいあるかです。

2人が参考にしています
株式会社オリエンタル観光 様2015-10-25
用途:
修理
対象商品:
87883293

小型ながらの扱いやすさと、パワフルなのには、感服です。

トロンコ 様2015-10-22
用途:
自動車クランクボルト着脱
対象商品:
87883293

手工具だとどうしても外れないので購入しました。電動かエアーか迷ったのですが、30lコンプレッサーを買ってもこの価格ならば電動より安いかもと思って購入しました。接続ホースは内径8.5mm10mを合わせて購入。
文句なく一発で外れました。
エアー式なのでタイヤ交換や空気圧調整もできるので、電動よりはちょっと面倒ですがこれを選んで正解だったと思います。

1人が参考にしています
方波見工業 様2015-07-24
用途:
自家用車整備、工場作業に使用
対象商品:
87883293

レビューに力不足云々あるので、若干の不安材料でしたが、
想像以上にパワフルです。使用圧力、6.0K

2015-12-11
用途:
産業機械整備
対象商品:
87883293

小型軽量と高出力で購入しました。着いたときは 思ったより小型でちょっとがっかりしました。2回しか使っていないので まだ言えませんが、小型の
ボルト用と割り切って使うなら十分ではと思います。

2018-07-19
用途:
機械や車両部品の取り替え時
対象商品:
87883293

軽量タイプの割には重い。
締める時の強さの段階調整はあるが、緩める時の段階調整が無い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

有限会社 新妻モーター 様2016-03-08
用途:
自動車整備用に
対象商品:
87883293

一年以上業務使用しての感想です。
まず軽い。
次に、トリガーの力加減でゆっくりコトコトと回すことができるので、
ハブ径が合わない社外ホイールのセンター出しもキチンと出来ます。
そして、軽くコンパクトな割りにハイパワーです。
狭いところでの硬いボルト外しにも意外と重宝しました。
最後に、当たり前のことですが、壊れない。
まだ1年3ヶ月の使用歴ですが、ほぼノーメンテ使用の割に、まだ不具合ありません。
まぁ、工場の古株インパクトは10年20年選手がゴロゴロしているので、そこまで持つかはチョット不安ですが。
3年目、5年目の節目にでもなったら、またレビューします。
ps.過去のレビューに、外す時のダイアル調整が最強しかないとの指摘がありましたが、トリガーの引き具合で無段階調整できるので、使い方次第です。

9人が参考にしています
2015-05-09
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

半年ほど使用しましたがとても素晴らしいと思います、トルク・重量・使い勝手この値段でこれだけ使えれば十分でしょう。某有名メーカーの1個うん万円もするようなものと比べたらさすがに違いは出るかと思いますが、この価格であれば壊れてもすぐ買いなおせる金額ですし性能も十分なため一般の方であればこれ一台で十分だと思います。
当方自動車修理工場ですが今のところ問題なく使用できています。
耐久性はまだ半年なのでこれからっていうところですね。
言われているトルク不足に関しては、ホース内径・コンプレッサーの性能を見直してみたほうがいいかもしれません。
家庭用コンプレッサーで使用する場合は明らかに性能不足ですから予備エアタンクがあるといいと思います。

7人が参考にしています
カーズナガヌマ 様2015-05-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87883293

軽量なのが一番です 数台作業のときはたすかります 他メ-カ-も色々有りますが
この価格ではありません しっかり出来ていてトルクも充分だとおもいます

1人が参考にしています