ラッセル遮光網のレビュー

平均満足度 4.62 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,198 / 税込 1,318
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。 【用途】日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-26
用途:
2階ベランダの日除け

遮光(遮熱)性能は十分だと思う。夏場3ヶ月ほど張っているが、3年は劣化しないので値段からしても満足している。ただ、4辺に取り付けてある固定用ハトメ(φ12)が1辺当たり3個(つまり1mピッチ)なので、風にあおられたりすき間が大きかったりで不都合なため、ハトメを4辺で16個追加して(1辺当たり4個プラスして33cmピッチとした)使っている。2~300円の追加出費となったが、これで陽が漏れることも、強風であおられることもなくなった。要望としては、1辺当たりのハトメ数は4~5個としてもらいたい。

1人が参考にしています
2024-07-29
用途:
窓の遮光・遮熱
対象商品:
88170302

日差しが入る窓の外側にぶら下げて遮光としている。70%遮光は、直接可視光や赤外線でガラスや室内を加熱される事態を大いに緩和してくれて、空調に費やす電気代を節約できると見ている。

2024-09-01
用途:
日よけ
対象商品:
88170327

古い商品がほつれが出てきたので、買い替えで前回も買ってよかったので、 ほつれが出たのは他社の商品

1人が参考にしています
2021-09-07
用途:
ガレージの日よけ対策
対象商品:
88170345

猛暑でガレージに停めている愛車に太陽光があたりカーカバーもすぐにダメになってしまうので、日よけ対策で購入しました。かなり遮光するので大変重宝しております。

2020-09-14
用途:
日除け
対象商品:
88170336

幟用の3段ポール(注文コード01033393)と組み合わせて、ヨシズの代わりにしました。
遮光率75%の割には、日射しの抑制感は少なめです。試しに半分に折って2枚にしたら良い感じになったので、もう一枚買うことにしました。
蓄熱作用のある黒より、熱を反射するシルバーの方が夏には良いですね。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
苗木の育成時
対象商品:
88170327

大好きなバラの挿し木が順調に育ってきたので、鉢上げを庭に降ろしました。しかし、春とはいえ日差しは強く、三十度を超える暑さ!せっかく大事に育ててきたのに暑さでやられては可愛そうと思い、本品で遮光しました。お陰様で元気に育っています。

2020-11-21
用途:
日除け
対象商品:
88170336

かんれいしやを日除けとして使用
風にも強く長持ちしそうです

2020-08-17
用途:
ベランダの日除け
対象商品:
88170336

鳩目つきで設置しやすかった。大きさもちょうどよかった。黒はよくあるけど、これはシルバーでいいかんじです。

2020-06-13
用途:
ベランダの遮光と目隠しに
対象商品:
88170336

南向きのベランダに取り付けました。日差しもやわらぎ、目隠しにもなり、扉を開けることができるようになりました。

1人が参考にしています
2020-07-01
用途:
植物用
対象商品:
88170336

夏場の遮光対策にて購入。
黒網からこのシルバー色に変え、75%はかなり効果があると思う。

2019-06-17
用途:
職場の窓の外に吊るして朝日避け
対象商品:
88170336

部屋に朝日が差し込まなくなって部屋の中が涼しくなりました。銀色にしたので部屋の中が暗くならずにとても快適です。ハトメの付いているタイプなので吊るしやすかったです。また、クーポンをもらったので安く購入できて良かったです。

2018-08-21
用途:
自宅の日除け用に
対象商品:
88170345

日除けを取り付けたところ普段は裸足では歩けないベランダも、温度上昇がかなり抑えられ歩けるようになりました。

1人が参考にしています
2018-08-20
用途:
玄関の西陽対策に使用
対象商品:
88170345

玄関に差し込む西陽対策の遮光ネットとして使用しています。地元のホームセンターでは黒色しか無かったのですが、蓄熱を考えてシルバーをこちらで購入しました。今年は暑かったので良かったです。

2018-07-31
用途:
自宅のベランダの日よけに。
対象商品:
88170345

日除けに使用してみました。軽く作業もしやすくこの価格であれば、1シーズン持てば、と思います。

HIGASIHAKONE-PROJECT 様2017-12-12
用途:
ひよけ
対象商品:
88170336

幅広で材質もしっかりしてます。4メートル長さの品も購入しましたが広範囲の日よけができて実に重宝。黒い遮光ネットと違って明るいのがいいですね。お勧めです。

1人が参考にしています
2017-07-21
用途:
事務所の西日対策
対象商品:
88170345

以前は、「よしず」を立て掛けてましたが見た目も悪く西日をあまり抑えてくれてる様に感じませんでしたが、この商品に変えてシルバー色が良いのか、冷房効果も良くなり大変満足しています。

2016-08-15
用途:
プレハブの日除け
対象商品:
88170336

無いよりはましになったが、劇的には変化しなかった、遮光率75%でも日射しを抑えるのは大変なようだ、軽さは満足。

2015-07-21
用途:
西日を遮る
対象商品:
88170345

西向きの窓に使用。遮光率75%と言うことだが、実際使ってみると
強烈な西日を上手く抑えてくれる。
日中、あきらかに部屋の温度に違いを感じる。
シルバーを買ったが、外の景色がよく見えるのもいい。
お勧めできる。

2人が参考にしています
2020-07-03
用途:
室内植物の遮光用。
対象商品:
88170336

遮光率75%とのことですが、50~60%程度の感じがします。

2015-10-09
用途:
野菜のひよけ
対象商品:
88170311

おもったより軽くてびっくり。