アイクリップのレビュー

平均満足度 4.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998 / 税込 3,298
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。 【用途】・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-29
用途:
ハウスの内張りカーテンの開閉
対象商品:
88174746

ワイヤーにリングを取り付けやすく、開閉もスムーズです。

2020-10-31
用途:
防風ネット用
対象商品:
88174746

保持がしっかりしており、強風でもネットが外れることがなく満足しています。

農事組合法人富山野菜学園 様2020-07-21
用途:
寒冷紗の設置の為
対象商品:
88174746

発注後すぐに届き、大変助かりました。手頃の価格で使い易く重宝しました。

2019-04-08
用途:
防風ネットを吊るすのに使用
対象商品:
88174746

ぶどう棚の側面は防風ネットを、天井に防鳥ネットを張ったが、輪っかに防鳥ネットが絡んだ事が多かったが容易に絡みを直すことができました。

2018-08-18
用途:
日よけシートの留め具
対象商品:
88174746

日よけシートを吊るのに使用。挟んで留めるのに手ではきついので、ペンチを使用しました。簡単に挟めます。

2018-06-04
用途:
防風ネットを吊るすため
対象商品:
88174746

硬くて女性が素手でパチンと溜めるのは難しい。プライヤでパチンとネットにとめ、エクセル線にぶら下げた。ネット張りが楽になりそう。

1人が参考にしています
2017-08-31
用途:
りんごの日焼けにサンサンネットを支柱にかける際に使用。縦に下げるのでは無く横ばりに両方引き
対象商品:
88174746

取り付けが簡単尚強靭。トマトのハウスにも使えるかも、いや使えるな

2017-05-29
用途:
防風ネット張り
対象商品:
88174746

今までも防風ネットの固定に使用していました。ネットにクリップを取付けた後で、支持線に固定できるので作業性が良いと感じます。

ひかげワサビ店 様2017-10-20
用途:
農作業
対象商品:
88174746

以前は他社ネット販売で購入しておりましたが、「日替わり価格」のときに購入すると同等の価格になるので、モノタローで購入するようになりました。

2016-08-14
用途:
遮光ネットの設置に使用
対象商品:
88174746

初めて使用するのでしっかりと保持できるかを心配したが、思いのほか確実に保持してくれて満足している。