ホームアレスタのレビュー
- 用途:
- 誘導雷の被害軽減
- 対象商品:
- 88176313
20年位前のパナソニックの分電盤、1、2階の2ヶ所に取り付けましたが、1Fは100Vと200Vを切り替える端子のネジが外れず(黄色いコードの接続に、このネジが必要)、また2Fは黄色いコードについている丸端子の厚みが薄いからかネジを締めてもしっかり固定できずワッシャを一枚挟んで調整しました。
黄色のL1接続用のコードは長さがぎりぎりで、あと2cmほど長ければ取り回しが楽なのにと思います。
古い分電盤は少し取付けに手こずるかもです、ただこれで家全体保護されるのと、200Vのエアコンにも効果が期待できるのは大きなメリットです。
- 用途:
- 分電盤内での雷サージ対策
- 対象商品:
- 88176313
雷の多い山中の別荘に取り付けました。過去付けていなかったときは誘導雷で冷蔵庫の基板がやられたりしましたが、HA-13を取り付けてから落雷があり分電盤の漏電遮断器が動作して、負荷機器はすべて無事でした。5~6千円で家電を守れれば大したものです。取り替え用としていくつか予備を買っておこうと思っています。
- 用途:
- 誘導雷被害の保護
- 対象商品:
- 88176313
今年の5月の始めに雷の誘導雷で自宅兼作業場の電話機とルーター及びLANのハブとPCの一部機能が壊れました(涙
初めての経験だったのでとてもショックでした。
それからネットでいろいろ調べたて対策を検討した所この製品を見つけました。
回路ブレーカーの所に1カ所でも空きがあれば設置出来ます。
全ての雷被害を防げるわけではないそうですが、タップ型の雷ガードより保護性能はあるそうでですし対策してないよりは安心感が違います。
私の住んでいる地域では余り被害を聞かないので、誘導雷に遭遇する機会はないかもですが・・・
- 用途:
- 雷対策
- 対象商品:
- 88176313
本当に、分電盤の下段一番右につけることしか想定していないのか、付属のコードが短く、右から2番めにつけるだけで、別途用意が必要でした。ただの線でいいので、もう少し長いものを付属につけてほしいと思います。アース線も別途必要になりますので。取り付けは簡単です。
- 用途:
- 誘導雷サージ対策
- 対象商品:
- 88176313
誘導雷サージ対策。直撃雷は防げません。
テストできないので効果は不明ですが、安心保険として設置しました。
根元一か所で対策てきるので経済的だと思います。
分電盤とつなぐ銅線金具やねじは付属していないので、予備が無い場合は別途揃える必要があります。
アース線は分電盤まで来ていたのでそのままつなぎました。
- 用途:
- 機器のメンテナンス用として、避雷目的として設置します。
- 対象商品:
- 88176313
避雷目的のための保安用品で、テストを実施することはできません。
機能を満足できるかは、異常(落雷)発生時に機能することを信じて
設置します。そのためメーカーの信頼度を重視しています。ホームアレスターのヒューズが破断してメインの漏電ブレーカーを作動させるのが目的なので、同ブレーカーがない回路には無効です。
- 用途:
- 取付けは簡単です。
- 対象商品:
- 88176313
取付けは簡単です。まだ、雷が無いのでちゃんと作動するか解りませんが、保険と思えばいいかと思います。家電1台ごとに設置するより良いかと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 88176313
LGSS-103J は「『CUB200V-NCS という部品
を必要とすることが多いことに注意』という注意書きがほしい」
ご意見、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
- 用途:
- 日常、誘電雷対策
- 対象商品:
- 88176313
以前より、雷による家電の被害に関心を持っていました。
テレビで、誘電雷については被害を軽減できる事を知り購入しました。
設置が自分で出来ない為、電気屋さんに設置依頼をしました。
ホームアレスタの横幅が広い為空きブレーカーに設置できなく、ブレーカーボックス内に設置してもらいました。
ホームアレスタ作動状況を確認できるよう、ブレーカーボックスの蓋を加工し、パイロットランプが見えるようにしました。
- 用途:
- 自宅の配電盤
- 対象商品:
- 88176313
以前から落雷火災や落雷による電気製品の損傷に不安を抱いていましたがこの商品の有効性に定評があると聞いて購入しました。配電盤への取り付けも配線も簡単でした。これでだいぶん安心になりました。次はTVアンテナも対策したいと思います
- 用途:
- 雷よけのお守り代わり
- 対象商品:
- 88176313
取付は工事士免許を持っている人なら難なく出来ます。
効果の程は確かめなくてすむなら、それに越したことはない。
- 用途:
- 戸建の配電盤用
- 対象商品:
- 88176313
雷による被害を以前受けたことがあり家電が全滅したことがあります。
保険に加入していましたので助かりましたが短期間ではありますが家電が使えない時期があり不都合でした。
そこで今年は雷被害を無くすために引き込み線の元にアレスターを入れました。
コンセントそれぞれには入れていましたが今回は我が家全体に対応するためです。
配電盤の種類により取り付かないものもあります。
ノーヒューズブレーカーの使用していない物を取り外しそこに配線しました。
単相三線式ですが簡単に取り付け出来ましたので一安心です。
信頼のおける物の取り付けは雷被害から家電を守るために必要です。
- 用途:
- 誘導雷対策として、自宅分電盤及び太陽光発電(売電)分電盤に設置
- 対象商品:
- 88176313
小型で簡単に設置できました。
太陽光発電(50kw以下)では、
パワコンが比較的高価ですので、これで誘導雷は安心です。
- 用途:
- 家電保護
- 対象商品:
- 88176313
性能は誘導雷が発生してみないと何とも言えない、我が家のブレーカーはスリムタイプだったので、取り付けにはそれなりの工夫が必要だっつた。