ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用のレビュー
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
【用途】スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
2021-01-12
- 用途:
- インターホン配線
- 対象商品:
- 11098367
壁から直接むき出しになったインターフォン用配線、簡易的に空中配線に
なってましたが、これで綺麗にまとめられます。
1人が参考にしています
2020-09-04
- 用途:
- 100Vコンセント保管時
- 対象商品:
- 11098367
屋外に近い場所に、100Vコンセント口を設置したので、擬防水兼用に、今回の露出ボックスを用いた。(最初は、木板のボツクスを加工していたが、水を浸透するので、今回のプラスチック製にした。)
グローイングピース 様2020-02-19
- 用途:
- コンセントの取り替え
- 対象商品:
- 25786514
他社に無い薄型が気に入って購入しました。
純正品のプレートがあるといいより使いやすいです。
1人が参考にしています
2018-10-16
- 用途:
- NEMAコンセントの設置
- 対象商品:
- 11098394
深型を選択してNEMAコンセントに使用しました。
電線接続に端子を使用すると電線が窮屈そうでしたが、そのまま使用しました。
多田テック 様2012-01-13
- 用途:
- 屋内配線
- 対象商品:
- 11098385
商品的には満足ですがモノタロウの品揃いには問題有りで全品掲載する必要があると思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、真にありがとうございます。
他の色・型式に関しましては取り扱いを検討させて頂きます。