2025-10-02
- 用途:
- 破損したケトル蓋のつまみ交換
スーパーやホームセンターを回って探したが、適当なサイズがなかった。サイトに各部の詳細なサイズが表示されていたので、それに従って商品を選び注文したところピッタリ合う品物が届き交換を完了した。
大久鮮魚店 様2022-05-29
- 用途:
- 鍋蓋のつまみ
- 対象商品:
- 88195012
惣菜を担当しています!
突然に、蓋のつまみが壊れてしまい
モノタロウさんにお願いしました!
流石!次の日の一番に届いて助かりました!!
ありがとうございました<(_ _*)>
株式会社カワキタ 様2020-12-21
- 用途:
- 鍋蓋の取手が壊れた時
- 対象商品:
- 88194994
すぐに届きました。商品説明がなく私もよく分からないまま安いのでダメ元で購入しましたが、ネジが蓋を貫通していて裏から止めるタイプなので気を付けて下さい。当方の鍋はドイツ製で貫通していないタイプの為使用できませんでした。引き出しを掃除していた替えの取手が出て来たのでそれを使用しましたが、他の鍋には使えそうなのでまた壊れた時の為の予備にしまっておきます。ありがとうございました。
2016-10-17
- 用途:
- ステンレス鍋蓋のつまみ交換
- 対象商品:
- 88195012
ステンレスおよびアルミニウム製の16~20cmなべ用で日本製のこちらにしました。値段も手ごろで、つまみ部分は丸と平の2種類から選べるのでよかったです。
2017-05-14
- 用途:
- 補修
- 対象商品:
- 88195012
ネジ穴の記載寸法5mmと書いてあるが実際には6mmになっている。
当方は、鍋蓋に雄ねじが付いている物のため使用できない。
返品しても送料自己負担なので、完全に無駄な買い物になってしまった。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。