デジタル温度計のレビュー

平均満足度 3.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル温度計 シンワ測定
シンワ測定
4,898 / 税込 5,388
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-24
用途:
商品加工時の温度管理用
対象商品:
88177056

液体の温度測定のため、防水型で安価で、上限温度設定が出来るものを探していました。良いものが見つかったと購入しました。1点言えば、上限温度設定を行う際、電源を切ると消える為、その都度設定が必要なのが・・・、この価格であれば仕方ないかと思います

株式会社大前醤油本店 様2020-07-24
用途:
醤油の検温
対象商品:
88177056

以前はその都度、温度計を入れて検温をしていたが、コードが長いので固定して検温して効率が良くなった。

1人が参考にしています
2019-03-29
用途:
温泉の温度測定
対象商品:
88177056

温度測定には多少時間はかかりますが、表示も見やすくてとてもいいと思います。
しかし、購入1年で壊れました。
利用者によると、断線が原因かもしれないということで、使い方の問題かと思い再度購入しました。 次はせめて3年位は持ってくれることを祈って大事に使いたいと思います。

1人が参考にしています
2018-11-05
用途:
水温の計測
対象商品:
88177056

センサー部の防水性が甘い感じがします。
水温を計測するときに全体を水没させて測り易く思います。

1人が参考にしています
NEST AT THE TREES,NISEKO 様2018-07-21
用途:
大浴場浴槽温度計測
対象商品:
88177056

計測メーカ老舗だけあって信頼できる計測器だと思います。
半月ほどの使用ですが、どのくらい耐久性があるかが問題です。
防水はしっかりされています。プローブのコードは思ったほどひ弱ではないですが
断線した際はプロープでけ替えることはできないようです。

老人福祉センター永楽荘 様2016-08-01
用途:
大型浴槽の湯温測定
対象商品:
88177056

便利に使用させていただいていますが、プローブをつないでいるコードですが、耐久が心配です。6回/日の測定に使用しています。

2015-12-22
用途:
実験
対象商品:
88177056

棒状温度計と違い温度が見やすい為便利です。

2015-06-08
用途:
蓄養水槽の温度管理に
対象商品:
88177056

とても正確に測れ数字も見やすいので気に入っています。

2021-01-04
用途:
ヨットのエアコンの水冷ポンプの温度測定
対象商品:
88177056

ポンプがエアを巻き込んで空運転してしまうことがあり、そうするとポンプが過熱し寿命が短くなってしまうので、ポンプ本体の温度が過熱したらアラームが上がるようにした。
しかし、Auto Power Off機能が備わっていて1時間で電源が切れてしまう。その機能をOffに出来るようにすべきだと思います。また上限温度などを設定しても上記Auto Power Off機能で電源が切れると設定した上限温度がクリアされてしまい、再度設定をし直さなければいけないので、非常に不便。幸い他社でその要件を満たす機種を発見したので、現在はそちらを使っている。

2015-01-20
用途:
食品加工
対象商品:
88177056

早期納入に助かる

2016-10-10
用途:
ステンレスビーカーの中で加温した液状ゴムの温度を測る
対象商品:
88177056

加温を止めた時の温度を計測したかったのですが、デジタル数字が落ち着くまで温度が確定しないので、液状ゴムの温度が下がってしまい、あまり役に立ちませんでした。