デジタル温度計のレビュー
- 用途:
- 実験室の上部と下部の温度を一台で計測出来ます
- 対象商品:
- 88177074
温度センサーのリード線を黒と違う色に分けて、表示ディスプレイにも色を表示して欲しい。2本のセンサーの見間違いが容易になくなると思います。
- 用途:
- 収穫した農作物の保存温度を調べるため
- 対象商品:
- 88177074
表示がとても大きく見やすい.測定間隔が10秒ほどあることは全く問題はありません.液晶が大きいので耐久性(特に冬季)と電池寿命がどのくらいになるのかに興味があります.液晶の保護シールは粘着度が強く,剥がす際に液晶が誤表示するほどでした.
- 用途:
- 耐寒温度計測
- 対象商品:
- 88177074
マイナス50度まで測れるのは助かります。
また、2点同時計測は用途上必須だったのでこの商品を選びました。
- 用途:
- 装置室内部位温度測定
- 対象商品:
- 88177074
スマホ用スタンドのように立てかけて置き、側面から離れてみながら測定できるとよいのだが。
現状、温度計幅にカットした15㎜のアングルの表裏に両面テープを張り、装置に取り付けて計測。
- 用途:
- ヤマメの孵化水槽の温度測定
- 対象商品:
- 88177074
今までは棒温度計で測定していたが、デジタルで見やすく外気温と水温が同時に測定できるので大変助かっている。素晴らしい品です。
- 用途:
- 農業で米ぬかと各種菌の発酵ささせる温度測定や、各畝の地温の計測、ハウス二重カーテン内外の温度差
- 対象商品:
- 88177074
表示が大きくまたコードも長いので使い勝手がいいです。
- 用途:
- 機械のメインテナンス
- 対象商品:
- 88177074
2点間の空間温度を同時に測定したく購入しましたが、地面の温度を測定する時に使用するように作られているようですね。反応速度も遅く、私のイメージした性能ではありませんでした。残念です。
- 用途:
- 機械設備の管理
- 対象商品:
- 88177074
温度が書き換わるのに10秒ほど掛かるという事を知らなかった。
頻繁に測定を繰り返す使い方には向かない。
- 用途:
- エアコン修理
- 対象商品:
- 88177074
開封後、温度1側がLLLを表示故障かなと思い
説明書で温度センサーの差込をしっかりと差し込む事とあり
プラグを強く差し込み再確認すると表示しました。
エアコンの吸い込み温度と噴出し温度の測定に非常に便利なので
購入しました。シーズンには役立つと思います。
要望とすると本体寸法をもう少し小型にしてほしいです。
- 用途:
- 温度測定
- 対象商品:
- 88177074
誤差があるか心配でした。特に問題なさそうです。
液晶ディスプレイのデザインですが、左下に空白を設けるのではなく、左右同じように温度表示すればいいのにと思いました。
- 用途:
- ハウスでの地温・室温の計測
- 対象商品:
- 88177074
地温の測定は地温計より見やすく便利です。2点同時にわかるので便利です。3月のナスの植えつけに期待しています。
- 用途:
- 恒温槽内の温度が庫内の位値によって違いがないかの確認。恒温槽のヒーターにむらがないかの確認
- 対象商品:
- 88177074
液晶文字盤が大きくて見やすくて良い。もう少し安くても良いのでは。
色々と使い道が考えられて、気持ちが良いです。