耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fのレビュー

平均満足度 4.67 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業
タカチ電機工業
3,798 / 税込 4,178
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-17
用途:
エアコンの室外機

こちらの商品は、1液型のスプレー式で塩害による錆腐食は元より今までに対処できなかった温泉街等の硫化水素ガスの腐食にも効果がある商品で、実際使用してみたところ1年で腐食し始めていた室外機が2年たっても錆が出ませんでした。アルミフィンも腐食がなく効果は抜群です。今回リピート購入です。
注意するとすれば、角ばった角とかは塗料が薄くなりますので良く乾燥してから数度、塗装して厚塗りにしたほうが良いと思います。

1人が参考にしています
しおざき整骨院 様2025-07-12
用途:
エアコン室内機の防錆

2年で熱交換器を保証で治してもらっていました。
メーカー曰く調理場シンクに近くシロッコfanなのでどうしても、塩素や酢酸の食洗機の排気調理の蒸気などを吸い込易いとの事だったので。
出来るだけバラシて銅管とラジエターフィンに塗布し、エアコンは問題なく動いております。
腐食耐久性に期待しております。

2024-04-27
用途:
アルミホイールに(DIY)
対象商品:
88222696

そうだ!アルミホイールに使ってみよう!
(2024.4.27)
ということで、購入後しばらく放置していたこの塗料。
どんなものなのか興味があって、1本だけ購入してました。
経年劣化で艶が無くなり、マットな見た目のブロンズ色のアルミホイールの表側に使用しました。
スプレーする平らな部分がほぼありませんので、10cmほど離してサッとスプレーしました。
説明書きには「やや薄めに2回から3回程度塗り重ねて下さい」とありましたが、19インチ4本だとギリギリ2回か、1本分足りない感じです。
なので、やや厚めに1回塗り。
仕上がりはクリア塗装と同じでしたので艶が復活して、マットで色褪せていた見た目も復活しました。
ただ、皆様のレビューを今読んで、完全乾燥が遅いみたいで…明日、タイヤ組み替えの予約入れてるんだよな…。

2人が参考にしています
2024-06-24
用途:
アルミホイールに(DIY)続き
対象商品:
88222696

やはり、完全乾燥には一週間程度必要です。
塗装直後に早く乾燥させるためにヒートガンを使用しましたが、どうやら熱くなると余計にベタベタします。
日向へ置いてもベタベタしてました。
逆に日陰へ置くとベタつきはそれほどありませんでした。
現在、2ヶ月ほど経過してますが、とても良好です。

3人が参考にしています
2024-06-05
用途:
機械のシュウター部分に
対象商品:
88222696

機械のシューターの滑りを良くするために購入しました。
パーツが引っ掛からなくて助かります。

2023-02-26
用途:
耐候性を要する部位への塗布

耐候性に関しては最強クラス、決定版と言えます。不満点をいくつか… 完全乾燥までに時間がかかります。1日ぐらいでは、表面の「ペタッ」とした感じは取れません。最低1週間はかかると思ってください。また、ツヤを出すのは難しいです。垂れる直前を見極められるならいけるかも知れませんが、ザラッとした仕上がりになりやすいです。

3人が参考にしています
2022-11-20
用途:
防錆
対象商品:
88222696

これは良いです。高いけど。
見た目は変わらないけど全然錆びません。
ストローク分以外のインナーチューブ
アルマイトが弱ったスイングアーム、フレーム等

1人が参考にしています
2021-07-24
用途:
コーン紙の日焼け止め
対象商品:
88222696

スピーカーのコーン紙の日焼け止めに使用してます。乾きが早いので使いやすい商品です。

2人が参考にしています
2020-10-22
用途:
車バッテリーカバー
対象商品:
88222696

カバーを洗ってからスプレー塗布使用したところ新品カバーのように光沢が出てキレイな仕上がりになり満足です。

1人が参考にしています
2020-03-08
用途:
保護コートに最適
対象商品:
88222696

耐候性が強いのが良い。ただ乾燥までに時間が掛かるのが難点かな。ま、じっくり養生期間をとればいいだけなんだけど

1人が参考にしています
2023-05-18
用途:
ゴム部品の劣化防止
対象商品:
88222696

使用感は良さげです。乾燥までに風が舞って塗付部がごみだらけになったのは
自分のつかいかたが悪いのでしょうね。

2017-11-08
用途:
屋外のプラスチック製品保護
対象商品:
88222696

屋外で使用するプラスチック製品に塗布してみました。
通常、風雨にさらされると白く劣化して、クラックや剥離が起こるプラスチック製品に塗布することによって、寿命を延長できました。
有機溶剤が強い製品ではプラスチック本体を侵す物もありますが、こちらの製品では問題なく塗布できるので、使用用途が限定されず大変使いやすいです。

4人が参考にしています
2021-05-16
用途:
バイクメンテ
対象商品:
88222696

塗装方法に若干の慣れが必要です。粒立ち、タレ無くできるようになるまで、何回か練習した方が良いですね。

1人が参考にしています
2019-03-03
用途:
屋外で使用する樹脂製品に使用

屋外で使用する樹脂製品に使用。
透明樹脂製品に本製品を施工した物としてない物を屋外に1年半放置し、何もしなかった方は黄ばんできましたが本製品を使用したほうはまだ透明なままです。
実際に効果ありました。

12人が参考にしています
2017-08-29
用途:
金箔や銀箔など、箔の保護
対象商品:
88222696

規定材が紙や絹・木材なので、常温で乾燥させられるところが魅力です。
無色透明で、素材の質感をそのままに塗布できるところもいいと思います。

2人が参考にしています
2019-02-04
用途:
長靴の劣化予防
対象商品:
88222696

長靴は紫外線劣化で足首辺りに折れ目が出来て表面が割れてしまいます。このスプレーで紫外線対策して長持ちできます!

1人が参考にしています
2017-09-14
用途:
無線アンテナのコーティング
対象商品:
88222696

皮膜はかなり強い テストでタワーにも塗ったので今後の判断材料にします

1人が参考にしています
新コスモス電機株式会社 様2019-10-07
用途:
磁気センサの防湿処理(製造時)
対象商品:
88222696

使用効果は確認出来たが、用途が構造物の劣化防止の様なので、電気的特性が開示された電気部品用に変更しようと考えてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。