防水・防塵ABSボックス GAシリーズのレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
1,798 / 税込 1,978
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-20
用途:
アンテナ部品の作成

小型で防水構造のため使用する用途にピッタリで使い良い。

オーディオバルブマチック 様2025-08-22
用途:
センサーの組み込み

定番の防水ケース安心して外で使えます。見た目もクリーンでいいですね。

2024-09-22
用途:
防犯カメラの電源ボックス

防犯カメラの電源ボックスに使用するため購入。大きさや加工のしやすさに満足です。

2020-09-02
用途:
100V電源の屋外中継
対象商品:
88222827

屋外監視カメラの100V供給と5.5Vのアダプターの変換、中継部に使用。ツイストドリルの使用もセンターポンチなしで滑ることなく、容易に開孔できました。やすり掛けも容易で加工が楽でした。M4のビスで蓋を締め込むわけですが、しっかり締まり浸水の心配はなさそうです。両面テープの喰いつきもよかったです。

2020-07-09
用途:
スイッチBOX
対象商品:
88222802

トグルスイッチを取付て、スイッチBOXとして使用しました。防水性能や色々な大きさが選べるので大変助かりました。内外の寸法を記載した外形図を添付するとさらに便利になると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

川上工業株式会社 様2019-09-24
用途:
電気装置の配線に使用
対象商品:
88222854

チョッとした電気装置の配線に丁度良いサイズで重宝しています。。

2019-03-29
用途:
電気工事 外灯設置
対象商品:
88222784

かなり小さめのサイズも選べるので便利。端子台を中に入れてジョイントボックスとして使用。

2019-04-30
用途:
業務用機器のメンテナンス時
対象商品:
88222793

これから使用します。
見た目、触った感触等が非常にいいですね。

2018-08-01
用途:
機械の保護
対象商品:
88222827

固定用のネジ穴もあり、たいへん丈夫で使いやすい構造でした!

2018-06-15
用途:
クレーン車のスイッチボックス
対象商品:
88222985

コストパフォーマンスは最高です。本体の厚みもあり、しっかりした作りです。

2017-11-09
用途:
八木アンテナの給電部に使用
対象商品:
88222775

安価で防水機能があり丁度良い寸法の為、素晴らしいアンテナができました。

2017-05-30
用途:
防犯カメラの取付け
対象商品:
88222811

防犯カメラの取付けに際し、コネクタの結線スペースとして使いました。いろいろなサイズが選べる点が良かったです。防水タイプなので、屋外設置も問題なさそうです。

2015-10-13
用途:
屋外用工作
対象商品:
88222863

本体肉厚は3ミリ程あり、ガッチリしています。耐久度はありそうです。ゴムパッキンが付いているので防水は問題なさそうです。ABS製なので穴あけ切削加工も楽にできました。

1人が参考にしています
2019-01-31
用途:
防水タイマー作製
対象商品:
88222784

中の空間が思ってたより小さい。
ネジ穴の他に意味のない張り出しがあり基板スペースが狭く変な形してる。
購入前にメーカーのホームページなどで確認が必要。