シリコンゴムテープのレビュー

平均満足度 4.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンゴムテープ オー・エル・アイ
オー・エル・アイ
899 / 税込 989
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-24
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
88922872

バイクの配線をカスタムするのに購入。ベタつきにくいと聞いたから購入

個人 様2020-08-10
用途:
バイクの防水コネクターの補修
対象商品:
88922872

自己融着テープに比べ見た目がキレイに仕上がります。
バイク整備中に行ったので、指が汚い状態で
後日巻き終わりが剥がれました。
キレイな手でやり直し、巻き終わりを
タイラップで仮固定し着圧しました。
巻き始め、巻き終わりを斜めにカットして
巻きつけるとキレイになります。

2人が参考にしています
2020-07-21
用途:
造形物用
対象商品:
88922897

3Dプリンター造形物用に試してみて、ひじょうによかったためリピートし多めに購入しました。

1人が参考にしています
2019-09-10
用途:
小型細身包丁の柄の補修に巻きました
対象商品:
88922872

包丁は水はつきものですが水切れがよく、
サラリとしているのが気にいりました。

2018-09-20
用途:
ヨットのワイヤー等接続部の保護に
対象商品:
88922897

ヨットのワイヤーに取り付けた電線や細かい部品の保護に使用しました。今までは黒い自己融着テープ(ブチルゴム)を使用していましたが、見た目の問題と、レース中激しく動く場合どうしても触ってしまう手や衣服が汚れることが難点でした。
現在1ヶ月ほど経過していますが、表面がベタつくこともなく、強度も問題なく思います。
もうしばらく紫外線に対する耐候性を様子見ですが、現在は満足する製品です。

1人が参考にしています
有限会社小林ボデー工業 様2018-10-16
用途:
近赤乾燥機の配線被覆
対象商品:
88922872

200Vの近赤乾燥機の配線がうまく絶縁できなかった所、シリコンテープが目に止まり試しに買ってみた。以前電工用テープを使用してショートした箇所に使用。厚みもあり、かなりしっかり絶縁固定できた。いい買い物でした。大満足です。

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
灯油ホースの延長シール
対象商品:
88922872

灯油に耐えるテープを探していたので助かりました。自己融着でよさそうですが、巻きの少ないのが玉に瑕。同価格でもう少し巻きがあればうれしかったです。

1人が参考にしています
2018-05-04
用途:
3Dプリンタのメンテナンス コードの補強
対象商品:
88922897

伸びてテープ同士がよくつく。熱で一層接着力が高まりひとかたまりのようになる。乾くのを待たなくてもいいので気軽に使える。絶縁と耐熱性で安心して使える。

2018-07-10
用途:
配管漏れ補修作業に使用
対象商品:
88922881

製品の使用感は、良好と思います。以前使用していた類似品より巻き易いように感じました。 長さが1mではなくもう少し長ければ、なお良いと思います。(長さの件は、こちらの確認ミスではありますが。)

2017-08-07
用途:
車のウェザーストリップ補修に
対象商品:
88922872

擦り切れたウェザーストリップの中にウレタンを入れてこれで塞ぎました
結構厚みがあるのとウェザーストリップが結構複雑な形をしているので
大変でしたが素人目には綺麗にできました

2人が参考にしています
2017-10-23
用途:
設備電気配線 漏電対策
対象商品:
88922872

作業がやりやすく、使いやすかった、巻き数がもう少し欲しい

2017-07-01
用途:
マフラ
対象商品:
88922872

マフラーの配管がフレームに当たる所に貼り付けました。いい感じで緩衝材にらなってくれてます。

1人が参考にしています
国立大学法人東京農工大学 様2017-07-14
用途:
破れたシリコンチューブの補修
対象商品:
88922872

耐熱性があるので購入してみました。260℃まで耐えれるとか。オートクレーブにも耐えれそうです。

2020-05-11
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
88922872

排気量3000㏄クラウンのマフラーに車検対策で使用しました。
使用箇所は、センターパイプとリアマフラーの2cmくらいの細長い穴に引っ張りながらグルグルに巻いて、細めの針金で固定した所、排気漏れが止まり3カ月くらい持ちました。応急処置にお勧めです。
4星の理由、商品画像ではテープの中心がポッコリしているのに、届いた商品には無かった為。

2人が参考にしています
2015-12-25
用途:
ちょっとしたケーブルを束ねたり 家庭使い
対象商品:
88922881

ちょっとしたケーブルを束ねたり、剥がしてもまた使えるのがいい

2人が参考にしています
2016-01-15
用途:
配管の漏れ修理
対象商品:
88922881

他社品に比べ使用感は変わらないのに、かなり安価なのは助かる。
巻き芯径がもっと小ぶりなら、巻く時に取り回しが良く巻きやすくなると思う。
同様のシリコンテープ全体に言える事だが、セパレーターのフィルムが施工する際に邪魔になる。
自己融着テープのようにセパレーターレスにならないかなぁ・・・と、何時も思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品取扱いの参考にさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2015-08-17
用途:
エンジンルーム内の配線の結束
対象商品:
88922872

想像以上に粘着してくれる

1人が参考にしています
2017-10-03
用途:
給湯管の保温材の上に防水を補充します。
対象商品:
88922897

まだ保温材の工事が終了してませんので、その時期を期待して、待機中です。

2015-02-09
用途:
蒸気配管漏れ
対象商品:
88922872

シリコンの柔軟性を生かして、患部に密着させる事が出来た。

1人が参考にしています