58140 防寒ベストのレビュー

平均満足度 3.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
58140 防寒ベスト 自重堂
自重堂
3,790 / 税込 4,169
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-25
用途:
自動車のメンテナンス等

185cm100kgで4Lを発注したが、過去にモノタロウで買った防寒ベストは良かったが、丈といい腹囲といい2Lぐらいだと感じた
残念な買い物だった

2024-12-05
用途:
屋外作業、普段着

身長165cm体重55kg、MでもいけるがSが多い30代です。
作業服らしい仕上げで価格相応と思います。
着てみてビックリ、胴回りがブカブカです。両脇部分3~5cmずつ絞って丁度の感じです。
この辺りは胸囲108cmの表示通りでした。商品表示に嘘偽りありません。
私の体型では改造ありきのサイズ感でした。

2023-12-06
用途:
商品の品出し及び配達時に着用
対象商品:
89139967

軽くて大変あたたかいです。レビューを参考にワンサイズアップで購入しましたが少々大きかったです。標準体型の方ならいつもの通常サイズで良いと思います。

2023-02-20
用途:
機械加工時
対象商品:
89139976

作業着の下やプライベートの時の防寒着として着用しています。さすが自重堂ブランドだけあって生地がしっかりしていて 自然の暖かさと 着ていることを感じない程の軽さでとても満足しています。色も渋いです。

APLUS 様2021-12-23
用途:
軽いけど暖かい。
対象商品:
89139872

身長173cm・体重85KgでELを購入。
個人的に自重堂さんの作業着が好きなのですが、このベストはとにかく軽いです。
軽いくせに暖かい。
現場作業時には重宝してます。

1人が参考にしています
2025-01-22
用途:
屋内作業

暖かいのは良いけれど、画面上の色(グレージュ)とはかなり違って
実際の色は緑がかっている。
新品のうちから汚れている様に見える色合い。

有限会社トータルエンジニアリングサービス 様2020-11-19
用途:
屋外電気工事作業時
対象商品:
89139933

しっかりした縫製で、またタップリできているためとても
動きやすい。

2人が参考にしています
山田商会 様2021-02-02
用途:
作業時
対象商品:
89139881

軽くて温かく、丈夫な感じ!ポケットも物が落ちにくく快適です。

2020-10-26
用途:
寒冷期に着用
対象商品:
89139915

表地の質感と手触りが良く、大変気に入っている。他の従業員にも薦めたい。

2人が参考にしています
2021-03-26
用途:
普段着

少しサイズが標準より小さい。
ゆったり着たい場合はワンサイズ上を購入した方が良いでしょう。

1人が参考にしています
2016-11-25
用途:
軽作業時の防寒
対象商品:
89139863

中国製の製品です
羽毛などが入っているわけではないので
防寒具合としてはそれなりの製品です
中国製で 定価\6,200 は高い気がしま
すが、実売価格として考えるとそれなり
の製品では

注意点として、胸、左ポケット各一か所と
両サイドに縦方向開きのポケットがついて
いますが、ここに財布などを入れると抜け
出て落下する恐れがあります
ここもチャックを取り付けてもらえると安心です

株式会社南電工 様2016-12-14
用途:
外作業時
対象商品:
89139845

標準体型の人なら1サイズ上を注文された方が良いです。がっちり体系には不向きかと思います

2015-12-10
用途:
普段の外出時に使用
対象商品:
89139967

170cm:82kg 100cm:100cm 2Lを購入。ちょっとぴったり過ぎるかな。腹部は余裕が欲しいところ。あたたかいです。しゃれた感じは有りませんが、シンプルで着易さが気に行っています。

1人が参考にしています