スラスト玉軸受のレビュー
- 用途:
- 機械メンテナンス時の治具作成に使用
- 対象商品:
- 88926826
機械メンテナンス時の治具作成に使用しました。超小型のスラストベアリングを探していましたが、なかなか見つからずモノタロウで発見・使用しました。もう少し耐荷重が有った方が良いですが、小型なのでしょうがないのかなと、思います。
- 用途:
- 垂直軸の軸受に。
- 対象商品:
- 88926923
中華製3Dプリンターのボールネジの軸受に使用。元々の軸受を見た所、ボールネジの端部がアルミフレームに直接刺さっているだけでした。とりあえずの対策でスラスト玉軸受を挟みました。厚みが薄い為、何とか組み込む事が出来ました。ゴロツキが出る為、強い圧力は掛けられませんが適切な使用をすれば滑らかな作動です。
- 用途:
- JR PROPO FORZA 700メインローターブレードグリップ用
- 対象商品:
- 88926923
FORZA 700用のメインローターブレードグリップのベアリングとして使用しましたが、このスラストベアリングには両サイドのプレートにボールの転がり溝がありません。
裏表や内径の違いもありません。
サイズ的には同じなので、NSKの品質を期待して今後の交換パーツとしてリピートするつもりです。
- 用途:
- フリクション調節
- 対象商品:
- 88926896
溝無しですが問題なく使えています。今までベアリング屋から購入していましたが、発注するたびに価格が上り腹立たしい思いでした。
こちらでの取り扱いが始まり価格も安かったので切り替えました。
- 用途:
- 部品交換・改良時
- 対象商品:
- 88926896
摩擦抵抗を押えつつスペーサを入れた状況で購入しました。微小な部品ながらしっかりした作りだと感じました。ただ今回は安価なポリスラッシャーで代用できましたので別の機会にとっておきたいと思います。
- 用途:
- バイクのカウルのステリングステムステー用
- 対象商品:
- 88926905
ニードルベアリングの方が滑らかだと思うがサイズ的にこの商品位しか選択の余地が無かった。使ってみて、特に問題はない。締め付けるトルクがかなりシビアであり、ガタ無くスムーズに回るようにするのに多少苦労した。値段的に見ても高いものではないのでトータルでは満足できる製品だと思う。
- 用途:
- 小さな模型飛行機で横軸にて使用 歯車基準径10mmと20mmにシャフトアルミパイプ
- 対象商品:
- 88926844
F3-8のボール付には3mm径のアルミシャフトは通過しますが、2枚のステンレス製ワシャー?にはアルミシャフトは入らず困っています。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- RCのデフに利用
- 対象商品:
- 88926844
試しに買ってみましたが、球が小さくCa(耐荷重)も少ないです。
負荷が少ない用途に限定されそう。NMBの820DSGを買いなおそうと思いきや、
他のサイトで遥かに安く売られていましたので、今回はNSKのチープ品を
プレートだけ保管して球の部分はポイです。