FRPポールのレビュー
- 用途:
- 電気柵設営
従来は某社の軽量鋼管タイプのポールを使用していましたが、碍子必須なのと折れやすい点がネックでした。
このポールは非導電性なので碍子の代わりにクリップでワイヤ敷設ができます。
ポールのモールド色が黒ばかりなので、高耐候ではありますが目立ちません。
反射テープや蛍光テープを使用して対人存在アピールをすることをお勧めします。(頭部には蛍光オレンジのキャップが付いていますが、あまり目立たないので、対人事故防止策は設営環境に合わせて実施してください。)
- 用途:
- 水田の獣害対策
これまで使っていた金属製のポールが折れたり曲がったりしてきたので、新しいポールを探していたら、FRPポールを見つけました。実際に使ってたところ頑丈で長持ちしそうで大変満足しています。
- 用途:
- 電柵ポール
- 対象商品:
- 88968774
水田周辺のイノシシの侵入防止に使用する為、シーズンで敷設撤去を繰り返すので作業時間が短くて重宝しました。
- 用途:
- 猪害対策
- 対象商品:
- 88968747
田んぼに猪が入らないように、電気柵の支柱として使用。
FRP製で腐らないため、他の金属支柱より値段は高いですが、耐久性があります。
- 用途:
- 害獣避けの柵
本来電柵用だろうが、普通に網を張って使っている
錆びない、曲がらない…耐久性が高く重宝している
一部、トマトやヒマワリの支柱にも使っている
この太さで、もう少し長い物(土に刺して2m位)があるとより便利と思う
- 用途:
- 電気柵
- 対象商品:
- 88968765
今回はφ14mm、長さ1.5mを購入。今まで何度か購入して電気柵に使っています。 金属に樹脂被覆ポールだと碍子を付けても雨の時や思わぬ時に金属部と放電し電圧が低下するのでFRPにしています。予定より早く届いたので敷設が早く終わりました。比較的安価に入手できたので助かりました・結構量を使うのでもう少し安くなればと思います。
- 用途:
- 獣害防止電気柵用
- 対象商品:
- 88968756
コメリ等の量販店では90㎝品しか置いていなかったので、120㎝を購入しました、電気柵3段と、一番上に蛍光テープを使用、FRPの耐久性に期待しています。
- 用途:
- 電柵用
- 対象商品:
- 88968747
単価が安いのにFRPでてきてるので、電柵設置時
漏電の心配がすくない。1箇所の畑で、そこは鉄ポールで
やってたら、ポールが回ったひょうしに電線がポールに当たってて、次の見回りまで、ずーと漏電しててそこから先が電気流れてなかった事もあるので、今回はとてもよいです。
また購入したいです。