鉄製丸ボスのレビュー
- 用途:
- 日常の車、バイクのメンテ
想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。
- 用途:
- 軸付き研磨ビットの材料として使用
一番は価格が安い事、次に硬すぎずに加工しやすい事、さらにそこそこの寸法精度も持っている事などから、自作研磨ビットの母材として利用しました、旋盤など専用設備が無くても扱いやすく期待通りで非常に満足しています
- 用途:
- 各種カラー切削のベースに
各種カラー切削のベースに使っています。下穴あるので便利ですよ笑
- 用途:
- 丸パイプの内部に溶接
- 対象商品:
- 89202705
インチパイプには専用の快削材ナットがあるのですが、割れやすいので代用しています。ss400なので溶接が外れる心配が無くなります。
一個単位の販売はありがたいのですが、一個ずつの包装は数を頼むと環境問題が心配なほどゴミが出ますし、開封に時間がかかるので、10個入りぐらいも販売もラインナップするとか環境問題に取り組んでみてはいかがでしょうか?
現状は、価格的な要因を優先して対応させていただいておりますが、今後、同様の要望が強くなれば、対応を検討させていただきます。
- 用途:
- スペーサー代わりに
- 対象商品:
- 89202723
格安で使い勝手が良い。ボス以外の使い方としては
中のねじ溝をドリルで掘ってスペーサーに使用しています
- 用途:
- 装置組付け
M4~M12までと
商品のバリエーションが豊富で
使い勝手もよいサイズが準備されており、
大変重宝しております。
- 用途:
- DCサーボモータの取り付けに
- 対象商品:
- 89202793
DCサーボモータをギア板金に取り付けるのに、M4の六角真鍮スペーサを使おうと思いましたが、ちょっと細くて心配だったので、ホシモトさんの鉄製丸ボスを発注しました。
結果は大径で力一杯締め付けても強度も十分で満足しました。
弊社はすべて溶接なしのボルトオンですが、ガッチリと取り付けできました。
欲を言えば8mm、10mm、12mm、14mmなど細かい高さのスペーサも欲しいところです。
有難うございました。
- 用途:
- 制御板とボックスの連結用の脚
- 対象商品:
- 89202766
何回か利用させてもらっていますが、とてもリーズナブルで助かっています。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 89202644
バイクのカスタムで代用、使用しました。どうしてもマフラー取り付けでオフセットしたい所があり使用しました。非常に助かりました。(MonotaROの数冊のカタログが非常に役立ちました)一緒に寸切りボルトも使用しました。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 旋盤加工JIG
素材として使う為にはコストパフォーマンスが良かった
- 用途:
- マグネットの受けに
- 対象商品:
- 89202811
マグネットの受座として下記3種類を試し買いしました。
(1)09369342 スガツネ(LAMP)受座
(2)37936963 マグネットタイプ専用 受座
(3)89202811 鉄製丸ボス ←当商品
の3種類を試してみたところ、予想外に一番薄い(2)のマグネットタイプ専用受座が一番強くつきました。
本来の使い方ではないので当然ですが、重量や厚みでは判断できないな・・・と思いました。
ですので、普通の評価ですが、本来の商品評価ではありません。
- 用途:
- 治具の改修に
- 対象商品:
- 89202793
アルミフレームにネジサイズを間違えてしまったので穴あけしてリーマーで整えて打ち込みました 安価に修理できて助かりました
- 用途:
- ディスプレイ意匠用小物の制作
- 対象商品:
- 89202793
同じメーカーのSUS製丸ボスと写真が同じでだまされた感満載。
大阪魂の「溶接用 丸ボス(鉄/生地)(小箱)」の写真が本当の質感に近い。
写真をみて、鉄/生地なのにステンレスみたいに綺麗で安かったから意匠用にこちらを選択したのだが、実際は違っていた。代表画像がサイズ違いの代表画像だと思っていたら、まさかの材質も含めての代表画像??商品自体は問題ないが、写真は訂正すべき。
ご意見ありがとうございます。
早急に変更するように致します。
なお、実際の商品とサイト上とではご使用環境によって色味等異なって見える場合もございます。ご不明な点等ございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄問合せ下さいます様お願い致します。(商品レビューへの投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 89202705
スペックは会ってません。
本当の寸法は18.5mm!
こちらの品番は外径15mm、全長15mm、内径M8と表記どおりだと存じますが、どの寸法が18.5mmございましたでしょうか。
宜しければ詳細お伺いできればと存じます。
よろしくお願い致します。