- 用途:
- 寄せ植えの育苗用
3種類の花苗が丁度入るサイズで、寄せ植え用として購入させて頂きました。
お値段も手頃だし、ポットもしっかり目で満足です。
また購入したいと思います。
- 用途:
- 育苗用に。
- 対象商品:
- 89198155
発芽した、バジルや大葉の育苗用に使用しました。
大きさも丁度よく仮の苗床なので安価で助かります。
安定して大きくなったら、大きめのプランターに移植したいと思います。
- 用途:
- いちごの親株作成
- 対象商品:
- 89198173
ノーブランドとありましたが、有名メーカーさんの商品で使い慣れているので助かりました。
配送が遅かったこと以外、商品に関してはとても満足です。
- 用途:
- 発芽した植物を長期に渡り育成することが目的
- 対象商品:
- 89198182
当初は植木鉢を予定しましたが安価で軽量で植木鉢と同じ程度の容積を大量に確保できたと考えています。劣化の程度は分かりませんが数年は使用可能と考えています。
- 用途:
- ブルーベリーの鉢上げ用
- 対象商品:
- 89198121
今年はブルーベリーを30種700本挿し木した。ちょうど6月から7月に挿したものが鉢替え時期に来ている。
8センチは扱いやすい大きさだ。
- 用途:
- オクラの育苗に
- 対象商品:
- 89198164
植替えを嫌うオクラの育苗に使用しています。
定植の時になるべく根に影響しないように、少し大きめの13,5cmが丁度良いです。
再利用も可能なので重宝しています。
別の用途で小さいサイズも欲しいので6cm以下も扱ってほしいです。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。
- 用途:
- サニーレタスの種をまくとき
- 対象商品:
- 89198103
サニーレタスをまいたけど、少し芽が出て、枯れちゃった。家庭菜園は、難しいと思った。この商品は、関係ないと思う。値段も安い、形もいい。
- 用途:
- 苗木の植え替え
- 対象商品:
- 89198173
今まで使用していた13.5センチのと使用感に違いなし
次のサイズは18センチで急に価格が上がる
16.5センチのサイズがあるといい
- 用途:
- たまねぎの苗を種から育てるのに大型のこのポリポットを使うことにした。
- 対象商品:
- 89198182
たまねぎの苗は、太さが鉛筆の太さに育てれば、収穫はほぼ間違いなしと言われている。
しかし、家庭菜園では、天候やホームセンターの売り出しのタイミング等で、なかなか植えつけのタイミングといい苗がマッチしない。
このため、今年は、2回りほど小さいポリポットやプランター、発泡スチロールの箱に穴を開けたものなどで試行をしたが、この大きさのポリポットであれば、良い苗が育成できると確信できた。
実際に使用するのは、来年の9月頃になるが、その前に3月にねぎの苗(従来はこれもホームセンターで購入しており、たまねぎと同様の悩みがあった)で予行演習をしようと思っている。
これで、天候と苗の育ち具合を睨んで、理想のタイミングでたまねぎの植え付けが可能になり、良い出来であれば、ご近所のみなさんにおすそ分けして喜んでもらえると思う。