ミニバルブのレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニバルブ サンホープ
サンホープ
419 / 税込 461
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-22
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
89226182

散水のコントロール用に使いますが、ホース内径の小さいサイズ用が見つかりませんでした、かなり探して見つけました。助かります。

1人が参考にしています
2022-02-10
用途:
バイク点滴用バルブ
対象商品:
89226182

エンジン調整をするときの点滴用容器のバルブとして利用。金額も安くちょうどホース径にもぴったりでした。

2021-06-29
用途:
ハウス内の散水時
対象商品:
89226182

今まで必要のない箇所にも散水していましたが、このバルブを付けることによって、必要のない箇所まで散水いなくてよくなりました。液だれすることもありません。

2021-02-03
用途:
自家用車の自作I/Cウォータースプレーの流量調整
対象商品:
89226182

結論としては、特に不具合はありません。
内径4mmのシリコンホースにピッタリ接続できます。
たぶんPP製の軽量で、流量調整は全開~中間流量~全閉が問題なくできます。また、全開時の流路抵抗はそれほど大きいものではなく、許容範囲といってよいでしょう。
操作感はそこそこ渋めで勝手に開いたり閉じたりはしませんし、高温の環境下になるエンジンルームでも今のところ漏れなども無いようです。
自作好きな私にとって、とても満足できる商品です。

2021-04-05
用途:
気体の吸気弁として使用
対象商品:
89226182

コックの操作が固いため給油して軽くなった。
おおむね良好です。

やなせ家具工房 様2018-04-14
用途:
オイルラインのバルブ
対象商品:
89226182

ニップル?部のサイズがメーカーのHPにも見つけられなかったのですが、ためしに購入してみました。ちなみに実測で、全長31.7mm、高さ21.5mm、幅15.3mm、ニップル部内径2.7φ、外径最太部5.6φでした。水を通したところ、漏れもなく使えそうです。ただ、バルブのツマミがけっこう硬く、本体もしっかり持って回す必要があります。他のメーカーさんにもいえるのですが、用途が違っても探している場合があります、サイズを記しておいてほしいです。

10人が参考にしています
2017-04-04
用途:
稲作育苗散水
対象商品:
89226182

簡単に取り付けることができ、漏れもなくしっかり機能しました。

2021-10-11
用途:
スクーターのオイルチューブにかませて放置中のオイル下がり対策

オイルのチューブが4mmでしたので切って入れるだけでした。
少し固かったノブも、オイルを通したら片手でチューブがよじれず
捻れる様になりました。しばらく乗らなくてもオイルがクランクケースへ入らなくなります。ただし明け忘れで始動すると焼きつきますのでご注意ください。

2021-02-23
用途:
バルブ部品の老朽更新
対象商品:
89226182

3年ぐらいの使用でバルブのハンドルが使うたびに外れやすくなってしまった。外れにくい対策の反映を希望。

2人が参考にしています