【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mmのレビュー
- 用途:
- 制御盤シャーシ制作
サイズが指定寸法より縦横ともに+1.0mmでした。
公差が0~+1mmとありましたが、まさか最大側一杯とは思いませんでした。
修正が必要になったので少しでも公差を縮小していただきたい。
- 用途:
- 自作ノートPCの製作
サイズはちゃんと指定の寸法がでていました。
切り口はシャー切断と丸鋸?で切りっぱなしの状態。
特にシャーのバリはしっかりと残っているのでそのまま使う際には注意が必要。
当方は家にあった400番の紙ヤスリで全周バリ取りしました。(アルミなので結構簡単)
サイズ指定できる商品はあまり無いので助かりました。
- 用途:
- 自作ノートPCの製作
サイズはちゃんと指定の寸法がでていました。
切り口はシャー切断と丸鋸?で切りっぱなしの状態。
特にシャーのバリはしっかりと残っているのでそのまま使う際には注意が必要。
当方は家にあった400番の紙ヤスリで全周バリ取りしました。(アルミなので結構簡単)
サイズ指定できる商品はあまり無いので助かりました。
- 用途:
- オーディオ用ケース内のサブシャーシに使用
- 対象商品:
- 89231527
歪まないようにMDFボードにサンドイッチの状態で納品されました。切断寸法も誤差範囲内です。価格を考慮すれば十分な品質で満足のゆくものです。切断面の丸鋸痕がやや粗いので使用者側でその点承知の上での寸法指定は必要です。これは仕様上しかたがありませんが、それで★一つ落としました。
- 用途:
- ラック製作
- 対象商品:
- 89231597
翌日出荷とあるので、三連休初日に届くと思い注文をしたのに、出荷は連休後の予定と連絡が来た。二度と買わない
ご期待に沿えず申し訳ございません。土日祝は出荷対応日数に含まれておりません。よろしくお願いいたします。
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12
- 用途:
- 電熱冶具の熱盤として
- 対象商品:
- 89231317
樹脂材料の加工前余熱に使用する熱盤に採用。
熱伝導性と禁銅条件によりアルミ製とした。
アルミも禁止な場合は、薄手のステンレステープを表面に貼って使用する。
- 用途:
- 記念レリーフの製作
- 対象商品:
- 89231493
企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、このアルミ板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。
- 用途:
- 3Dプリンタのテーブル用
- 対象商品:
- 89231606
Auto Levelingするために購入。発注サイズを間違えていたので1cmずつ小さくなってしまいましたが、物は保護されたきれいな状態で届きました。小さくなったお陰でガラスと近い重量になったと思うので結果オーライです。良い商品をありがとう。
- 用途:
- バイク用部品製作
- 対象商品:
- 89231466
以前は5052材を使用していたが
6061材が買えるようになったので使ってみました。
5052と比べ固くて曲がりにくくなったと思います。
- 用途:
- CNC関連部品の試作時
- 対象商品:
- 89231606
梱包はMDF板で挟み緩衝材で覆った状態で曲がり傷なく非常に状態がよかったです。
必要になった際は、再度購入したいと思います。
- 用途:
- 3Dプリンタ 印刷テーブル
- 対象商品:
- 89231405
大変満足しています。
ホームセンターや他のネット販売を探していましたが、低価格でカット販売(137×190㍉)がなく困っていました。
カット加工時のサイドバリが多少有りますが、研磨するのも楽しいですよ。
今では楽しく、3Dプリンターで順調に印刷しています。
なみに3DプリンタはDeAGOSTINI「id box」の改造用(テーブル加熱用)に使いました。
- 用途:
- バイク前後フェンダー
- 対象商品:
- 89231484
器具無しでの曲げ作業は難しかったので、曲げるラインに穴を開けて足で踏んでなんとか思い通りにできました。
手作りっぽさがあり、なかなか良い感じにできたと自賛しております。