ポータブルトランス(降圧器)のレビュー
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
【用途】●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
2018-11-14
- 用途:
- 200vしかなく100vが必要でした。
- 対象商品:
- 89283774
コンパクトで容量も十分でした!コストパフォーマンスもよく
お奨めです!
ただ、うなり音がもう少し小さいと良いのですが。
それと出力側にも端子台があると近い道は広がりますね!
1人が参考にしています
かしも 遊木民 様2017-07-05
- 用途:
- 工房で、電動工具に活用しています。
- 対象商品:
- 89283774
安定感、経済的、など満足しています。
他にも色々と活用出来ます。
1人が参考にしています
2016-05-09
- 用途:
- 屋外での電動工具
- 対象商品:
- 89283774
以前はスライダックを使用していましたが、入力電源と出力電源とケーブル繋ぐのに面倒でした。
ポータブルトランス購入で、直接コンセント接続で手間が省けました。コンパクトなので結構気に入りました。
入力電源は200V3相3線式ではなかったので気になりましたが、容量的には単相入力でも問題ないと思いました。
ボディ-ショップいわま 様2015-05-17
- 用途:
- 照明器具に使用、200V~100Vに変更でき便利
- 対象商品:
- 89283774
商品到着時、しっかりと梱包されていましたが、開けてみると側面の鉄板が少し曲がっていた、使用上問題ないので使用しています(ちょっと残念でした)
商品は良いと思います
1人が参考にしています
藤森 様2015-06-03
- 用途:
- 200Vの電源しかない作業小屋で100Vの工具を使う時に使用
- 対象商品:
- 89283774
最大1kwの工具なので快適に使用しています。
出力が107Vあり100ボルトに微調整できるようになればなお良いです