LED電球 ビームランプ形のレビュー
- 用途:
- 作業部分の照明
- 対象商品:
- 89289611
手作業で手元が暗いとコンマ台の研磨などの作業が難しいので、純正部品の蛍光灯からこれに交換したところ非常に明るく、特に老眼の作業者には評判が良いです。
- 用途:
- 駐車場の電灯駐車場
- 対象商品:
- 89289611
センサーランプが白熱灯でしたが今回価格は高めですがLEDにしてみました。
思った以上に明るく最近の技術と価格の進歩に驚く限りで満足しております。
- 用途:
- 玄関外の軒灯火
- 対象商品:
- 89289611
今までの電球タイプは14年で断線した。今回はLEDタイプなので10倍の寿命として無限に近いですね。明るくて重宝してます。
- 用途:
- 投光器
- 対象商品:
- 89289611
明るいです。LEDだがレンズにカットが入っているので、ビームランプ型だが良い感じに拡散している気がする。熱くなりにくく消費電力が少ないのが良い。
- 用途:
- 外部看板灯
- 対象商品:
- 89289611
前は東芝のLEDランプ使用していたのですが40000時間過ぎ不点灯となり値段も高いので国産メーカーのLEDランプ探していました。
値段も安いので満足しています。
- 用途:
- 商品を照らす用
- 対象商品:
- 89289611
以前は知り合いに頼んで買ってもらってました。値段的に手頃で、どう表現して良いのか分かりませんが、もう少し色的に濃いと良いのでこの評価です。
- 用途:
- 純白光で明るい
- 対象商品:
- 89289611
他の製品と比べ価格が安いので少し不安でしたが、非常に明るくて満足しております。
事務所の裏口に設置している人感センサーライトに使用していますので防犯上も抑止力が高まりました。作りはしっかりしており、耐久性に関しましても問題ないと思います。
- 用途:
- マンションの銘板の照明に
- 対象商品:
- 89289627
今まではLEDでなかったので寿命はほぼ1年でした。1日当たり10時間の使用時間で年間計算だと約3600時間になります。LEDのこの商品だと、製品公称値は50000時間となっているので3年ぐらいの耐用年数は期待したいです。
- 用途:
- 石材の文字彫刻の際の照明
- 対象商品:
- 89289611
通常のビームランプ(白熱色)からの交換ですが、明るさは満足いくものです。手元を照らすため手の真横に設置しているので今までは夏場は暑くゴム手袋の中が汗でビショビショになりましたが、LEDなので発熱量がかなり抑えられているので快適になりました。後は耐久性がどれくらいあるか価格がわりと安いので少し心配ですが今のところ問題はありません。
- 用途:
- 野外での夜の整備
洗車や整備の外灯として使ってますが、雨でも壊れないしとてつもなく明るい。 他にレビューしてる不良品の一万円以上する商品の5倍は明るいです。 スポット的と書かれてる方は傘を違うのを取り付けるか、裸で使うと変わると思います。 ちなみに裸で外で2年使用問題ないです。
- 用途:
- LDR14-M-G050 11月9日購入
- 対象商品:
- 89289611
二回目の投稿です。前回、接触不良でレビューしました。モノタロウさんが返品手続きを素早く対応していただきました。素晴らしい対応でした。無償。もう一度、同じ品物注文しました。いまの所不具合ありません。洗濯機置場で使用しましたが、なんか、周りが少し暗く感じました。やはり、玄関がいちばん合ってるみたいです。バイク整備にも使いましたが、ネオボール型がよさそうです。150w相当明るさを他のメーカーですが購入しました。洗濯機置場のライトとして使用。眩しいくらい明るい。僕はこっちの方が合っているみたいです。
- 用途:
- 看板の照明に使用~
- 対象商品:
- 89289611
今までは白熱球の150wを7個使用しておりました。
試しに昼白色2個を注文し早速交換しました。
すごく明るいです!4万時間も持つし高所の交換が面倒なのですごく助かります。あと5個をリピート予定です。
電気代も大分削減できるのではと期待しているところです。