刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様のレビュー

平均満足度3.27(40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック)

お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
【用途】牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。

40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 18865053
2016-08-29
用途: 建築予定地の雑木・草刈
万葉建設株式会社 様

前もって見たレビューでヘットが重く成ると有ったので心配してましたがさほど重くは感じませんでした。石はね・土のは確かに有効でしたが、ひも・布きれ等にはかなり弱いです(すぐに絡んで停止します)ゴミの多い所は怖いです。ヘッドはかなり熱く成ります(火傷するほど)再使用時(翌日)グリスが冷えて固まる様で回転がかなり低速に成りますが、しばらく低速で回して居ると高回転で回り出します

3人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2016-06-11
用途: 庭の草刈り

・説明書に色々書いてあり難しそうだが簡単に組み立てられる
・本体、付属品の梱包リストが欲しい
・回り止めねじについての説明で加工の可否説明不足
 9頁の図と10頁の図は天地が反対だがねじの取付面が同じ?
・4mmの六角レンチを添付してほしい
・カルマー本体に刈り払機をどの位差し込むか明記してほしい。
 (刈り機に差し込み量を印する工程が必要)
・点検一覧の歯の交換、異物の取り除き参照ページが間違っていないか。
説明書の末頁にあるコード:IDC-27-04-02-K01

6人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2016-07-10
用途: 草刈り
イシハラ電化 様(卸売・小売業)

石はねは無く、水際の反動も無く、良かったが、重量が重くて腕が疲れる。

3人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2016-06-01
用途: 除草・草刈
美里商事 様

石はねが無く作業性がばつぐんです。

1人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-11-30
用途: 刈払い社業

Good
上下の刃が互いに噛み込むように回るためにまわりに石などを飛ばさずに作業ができる。
砂利敷の駐車場などで重宝。
Bad
グリスアップアップをし過ぎると抵抗になって刃が回らない。
先端の重量が重くなるので慣れるまで疲れやすい。

4人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-07-24
用途: 畑作業用
鳩出版 様

ものが届いて、取り付けてすぐ回転させたら、焼きついたようになって動かなくなってしまった。しかたなく分解してみたが特に異物ははさまっていないので、グリースをたっぷり注入してから再度回転させると嘘のように滑らかに動き出した。この機械はグリス注入孔からたっぷりグリスを入れて使わないとダメな機械だと分かった。従って、普通の刈り払い機とスーパーカルマー装着機の二台を併用するのがベターな利用方法だと思う。小麦などの畝刈り等にも右から左に移動させながら刈ると散らばらずに一気に刈ることもできることが判明、今後もこれに適した利用方法を発見してゆきたいとおもう今日この頃です。

10人が参考にしています
2015-06-16
用途: 草刈
農・林・水産業

良い所
1・重いが接地して使うことができるので割と楽。
2・特に障害物が多いところの草刈には安全に作業出来でるので素晴らしい。
3・周囲に人の往来がある可能性がある所では、跳ね返りがないので安全。

欠点
1・チップソーに比べてエンジン回転を上げ気味になるので燃費は悪くなりそう。
2・枯草があると回転刃に挟まりやすく、止まる。
3・ひざくらいまでの高さの草は割とスイスイ刈れると思うが、固い草、大きい草には急に能率が悪くなり疲れる。例えばギシギシの穂を地際で刈るのは大変で、うっそうと茂ったメヒシバやセイタカアワダチソウ、ススキのようなものは辛いかも。

障害物や人がいるところで安全に草を刈りたい場合はスーパーカルマーで、バリバリ大面積を刈り込みたいときはチップッソーで。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

チップソーに比べて同じ出力でも緩やかな回転をしますので、チップソーの方が硬い草や密生した草などにも広く対応可能です。
作業場所の石の多さ、作業量、草の種類に合わせてお選び頂くと良いかと思われます。

よろしくお願い致します。

対象商品 : 89295945
2015-08-29
用途: 畑と里山の草刈作業に使用。
農・林・水産業

取付け前に手で歯を回転させようとしたがまったく回転せず。草刈機に取り付けてもアクセルをいっぱいに引かなければ回転しないほどの抵抗がありクラッチの消耗が気になり20分程で作業を中止し本体を分解して構造を確認。脱脂後、再度グリスアップして組み直した結果、手でも何とか回転するようになり、草刈機のエンジン回転もナイロンコード使用時と同等程度で使用できるようになった。オイルシールが抵抗となっていると思う。飛び石が少なく、家のそばや道路際でも気軽に使用できたのは良かった。メーカーは出荷前に検査しないのかと疑問に思う。

11人が参考にしています
2015-08-20
用途: 草刈り
那珂川中学校後野分校 様

価格の割には、かなりエンジンの回転数を上げなければ回転しません。もう少しなめらかに回る工夫はないのでしょうか。価格の割には、やや不満でした。

3人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-08-18
用途: 草刈り作業
製造業

この器具については非常に興味をもって購入しましたが
使用としては、芝生などの地面を這わせながらの草刈りには十分良いと思います
私が期待したのは動画を拝見しまして、もっと草のおおいいところにも良いと思いましたが
使用してみると草の切削量が多いいと刃にカミ込んでしまします。
期待とは違っていましたが引き続き使用方法を工夫してみますが。

6人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-08-17
用途: 広範囲の草刈り
杜の舟 様

確かに石跳ねなどは少なく、蔓草類の巻き込みもないが
とにかく重くて音が大きく、ナイロン刃からすると
刈り取りスピードが半分くらいで時間が掛かる。

1人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-08-09
用途: 草刈り
翔鷹建設有限会社 様(建設業・工事業)

これだけの価格なら4mmのレンチくらいは、付属品として頂きたい。この工具のために費やした時間がかかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2015-07-25
用途: 草刈
角電気設備有限会社 様

ホンダUMK425(25CC)の草刈機に取り付けエンジン始動してもカルマー動かないない、回転を上げてもエンジンが焼けてしまいそうな感じで
排気量が足りないのかと思いホンダUMK435(35CC)に取り付けようとするがアタッチメント合わない、メーカーにメール入れても返事がなく
モノ太郎にメール返品修理、帰ってきても何が悪かったかこちらから問い合わせないと返事なし、新品で不良品最悪。
せめて試運転くらいして出荷してほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 89295945
2015-08-08
用途: 畑の草刈作業

大変、申し訳ありませんが、使いずらく苦戦しました。
今日、1時間くらい、使用させた頂きました。
1.ヘッドの重量が重く使い回しがスムーズで無いので、作業の効率が落ちました。
2.ヘッドが重いため人体的にも、負荷がかかり、疲れやすい。(特に腕まわり)
3.ヘッドの負荷が大きくエンジンに対し無理がかかっていて、燃費がすごく落ちています。
4.刃先の刈込の状態ですが、柔らかい草を刈った時、食付いて刃が止まる。(効率が落ちる)
5.茎の少し太い草が切れませんでした。
6.通常のチップソウの刃先のヘッドと比べ、重く、刃が止まり、疲れるし、燃費も落ちる、効率が落ちて、いいことありませんでした。
7.本商品の発想は、いいのですが、実用的には、大変使いずらものでした。
8.明日、廃棄いたします。(参考に必要であれば、返送します。)
8.今後の改善を期待したいいています。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 89295945
2015-07-31
用途: 花壇の草刈り

10分くらい使っていたら固着状態で回らなくなりました。ばらしてみましたが異常はないようでした。グリスを詰めなおして再度挑戦してみますが、治らないときは返品できますか??構造上の問題があるような感じがします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。
不具合の恐れもございますので、一度ご連絡させて頂きます。
お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 89295945
2015-06-11
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

重い 馬力が必要 すぐに草が詰まって止まる 全く使い物にならない 安いチップソウのほうがはるかにまし
だまされた感マックス できることなら お金を返してもらいたい
買った自分を責めてしまいそう

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

どのような状況でご利用頂いておりましたでしょうか?
こちらは標準刃の商品ですので、1cmまでの太さの草にご利用いただけます。
細い草の多い場所には細目タイプの替刃(別売)に取り替えてご利用頂ければ快適になるかと存じます。

また、作業時間の経過で切れ味が落ちることで、草が絡まることもあります。
この場合は、刃を研磨していただくと再び絡まりにくくなります。

恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 89295945
2015-07-23
用途: 草刈り
株式会社ヤマグチ自動車工業 様

装着致しましたが当方機械小型の為か最高回転に上げないと回りませんでした、未だ一回も使用していません。返品出来ないのでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 89295945
2015-07-14
用途: 草刈り全般 公園の芝刈り等

非常に使いやすい事、

対象商品 : 89295945
2015-08-09
用途: 草刈り
翔鷹建設有限会社 様(建設業・工事業)

少し使いにくいが慣れれば何とかなる製品か?それよりもガッカリしたのは、これだけの価格

3人が参考にしています
対象商品 : 89295945
2014-07-21
用途: 芝刈り
有限会社システムサービス秋田 様(建設業・工事業)

1. 普通の歯よりは少し重いが、腰への負担が少ない。
2. 普通の刈り歯より回転数も低いため、持ち手への振動が無く、楽ちんです。
3. 一番初めは、回転抵抗が大きく、大丈夫かなと少し心配をしました。
4. モリブデングリスを注入して運転すると、間もなく抵抗も少なくなり、快適に作業が進みました。
5. 普通の刈り歯と違い、底部を地面と平行に保って、地面を滑らせる様に作業ができます。この為、仕上がりに段差が出来難く、いい仕上がり状態となります。
6. 燃料消費量は15パーセントぐらい増えました。

14人が参考にしています