LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応のレビュー
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
2021-06-19
- 用途:
- ハロゲン投光器の代わり
- 対象商品:
- 89312237
ハロゲン式だと夏は暑いという要望で買いました。高価なものが多いので、安く買えて助かります。光の広がりも自然で、明るさも遜色ないです。
2016-11-06
- 用途:
- 作業灯
- 対象商品:
- 89312237
明るくていいが最高で2年、短いものは1年ほどで使えなくなる。
短命すぎるのが残念。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
久野興業 様2016-02-18
- 用途:
- 夜間作業
- 対象商品:
- 89312273
とにかく明るい投光器です。
大きさもコンパクト、デザインもよく、レンズの保護フィルムがついて親切ですね。
長時間使用しても本体は熱くならないので、やけどの心配がなくすぐ片づけられる。
雨にあたっても割れたり錆たりしないのがとても良い。
唯一の難点は、虫がすごく集まるのはびっくり。
悪い虫ではないので我慢します。
1人が参考にしています
2015-08-27
- 用途:
- 業務用(倉庫内作業用)
- 対象商品:
- 89312273
倉庫内の照明を増やしたくて購入。光が横にもれにくく、使い勝手が非常に良かったのでまとめて3個再購入しました。寿命部分についてはまだわかりませんが、現段階ではたいへん満足しています。
1人が参考にしています
2015-04-20
- 用途:
- 英語塾の建物ライトアップ用
- 対象商品:
- 89312273
英語塾の前面道路に街頭がなく暗いので、建物のライトアップと道路照明のために購入しました。期待通りにとても明るくなって大満足です。建物への取り付けも方法も比較的簡単でした。薄暮と夜間の写真を撮ったので見てもらいたくらいです。
カネマツ青果株式会社 様2015-01-31
- 用途:
- 店舗の照明
- 対象商品:
- 89312237
思っていたより、明るかったです。コンパクトでそんなに、重くないです。
もう少し値段が下がれば、追加注文しようと思っています。
2015-11-08
- 用途:
- 室内照明として
- 対象商品:
- 89312273
明るくてよかったのですが、購入から半年で明かりがつかなくなってしまいました。
今回ははずれを引いてしまったようです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。