T型ホース継手のレビュー

平均満足度 4.64 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T型ホース継手 ノールマ
ノールマ
95 / 税込 105
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。 【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
47件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-21
用途:
外部フィルター ホース 16mm / 22mm
対象商品:
89334183

エーハイム外部フィルターのホース接続に使用してます
この商品の寸法D3が21mmです
ホース内径が16mmですが
ホースをお湯で温めればサクッと接続できます
ホースバンドを使わなくても抜けることがないと思われます。

2024-09-13
用途:
バイクのメンテナンス

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

2024-09-06
用途:
自動車整備
対象商品:
89334113

シリコンホースに交換したり、追加計器類の配管に使用。

1人が参考にしています
2023-12-30
用途:
ガソリンホースに使用
対象商品:
89334156

バイクのガソリンホースに使いました。 理想は金属製ですが、純正品も樹脂製なので問題ないかな。 変色等をチェックしながら使ってみます。

2人が参考にしています
2024-03-28
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
89334131

バイクの劣化した部品の交換に使用。耐油性があり、強度も十分あって良いです。黒色もあったら良かったですね。

1人が参考にしています
株式会社 小河ペインティングセンター 様2023-09-06
用途:
エアーホースに使用
対象商品:
89334131

エアーホースのジョイントに使用しました。海外品は使用できなかったが本品は日本製の商品い使用出来ました

2024-01-23
用途:
畑の水やり ホースの分岐
対象商品:
89334131

問題なく使用できました。今後共よろしくお願いいたします。

2023-12-01
用途:
クルマいじり用
対象商品:
89334113

ホームセンターには取り扱いがなかったので助かりました。

2022-12-28
用途:
バイク整備
対象商品:
89334113

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

2022-11-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89334113

バイクの燃料の継ぎ手に使用しました。安く買えたかと思います。耐久性はこれからです。

2021-11-30
用途:
車のブローバイホースの分岐に使用
対象商品:
89334174

プラスチックだが作りはしっかりしているし、耐燃料もOK。他にも燃料ホースの分岐にも使用している。

1人が参考にしています
2021-08-15
用途:
スポットクーラーのドレンホースを自作
対象商品:
89334122

スポットクーラーのドレンホースを自作・延長するために購入しました。ちょうど良い感じです。

2021-08-19
用途:
チューブ接続用
対象商品:
89334122

商品が安くて直ぐ届きました!近くに無いので助かりました。

2021-04-15
用途:
エアーの分岐
対象商品:
89334122

特に良いも悪いもない商品なので全く問題無く使えました。

2020-05-07
用途:
ブローバイホースの取り回し変更に
対象商品:
89334113

バイクのブローバイ強制排出のため、ホースの取り回しを変更する際に使用。
軽量、コンパクトに接続でき、内径も大きいので流路面積もしっかり確保できる。
POMなので耐ガソリン性も心配なし。

クワヤマ 様2020-04-12
用途:
散水ホースの分岐に使用
対象商品:
89334122

散水ホースの分岐に使用しましたが、色が白いので目立たずに、かつホースの挿入も確実でした。

shakestyle山口 様2020-07-24
用途:
DIY
対象商品:
89334147

ホームセンターさんよりも安いので購入しました。まったく問題ありません。又リピートしたいです。

1人が参考にしています
アローラ株式会社 様2020-07-13
用途:
排水ように使用
対象商品:
89334156

安価で使用し易いです。これからも購入したいです。よろしくお願いいたします。

2019-10-03
用途:
コンバイン注油ホースの交換時に使いました。
対象商品:
89334113

問題なく使えました。商品のサイズの表記を分かりやすくして欲しいです。

2019-07-22
用途:
各種配管のつなぎに使用
対象商品:
89334113

自動車のバキューム配管、ウインドウオッシャー配管に耐用しています。とても便利ですが、熱にはあまり強くなく、長期耐候性は望めません。

1人が参考にしています