L型ホース継手のレビュー

平均満足度 4.68 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
L型ホース継手 ノールマ
ノールマ
95 / 税込 105
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。 【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-16
用途:
車のメンテナンス

樹脂の継手でわありますが頑丈で軽量こういった商品はホームセンターでもなかなか見受けられません 本当に助かりました

2026-02-07
用途:
灌水の継手
対象商品:
89334244

差込がスムーズで楽、しかもしっかり締まってはいるのでいつもこれを使っています。

2025-10-05
用途:
バイクのカスタム

ブローバイのオイルキャッチタンクを作るために用意しました。
内径9.5mmの耐油ホースを組み付けています。
本体の使用用途ではないので耐久性はわかりませんが、そこは自己責任で対処いたします。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
燃料ホースに使用

古いバイクのためメーカー純正品は廃番。S字状のホースで通常ホースでは折れ曲がってしまうためこの製品を使用した。

2024-02-05
用途:
排水用チューブの継ぎ手
対象商品:
89334217

硬さも適度で、切断切削など加工もしやすく、扱いやすい良い品物だと思います。
ただ、大き目の袋に個別包装されているのが難点です。
数百個扱うので、取出しや廃棄作業もすごく手間がかかり、環境への配慮を考えると残念な気持ちになります。
10個、20個、30個など組み合わせて個数を調整できるような、パックを設定してあればゴミも減り、環境への配慮もより良い気がしますので、ご検討よろしくお願いいたします。

2024-03-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
89334253

バイクエミッション通路に使用予定、今後取り付けてから経過観察します。

2023-10-19
用途:
バイクの燃料ホース取り回し調整
対象商品:
89334226

バイクの燃料ホースが短い、スペースがなく調整用として購入しました。内径8mmのホースでちょうどよかったです。

1人が参考にしています
2023-12-30
用途:
バイクに使いました
対象商品:
89334244

バイクのブローバイホースの取り回しに使いました。 黒なら文句なしなんですけどね

2023-08-29
用途:
シリコンホースの接続
対象商品:
89334201

トヨックスの内径4mm用を買ったらスカスカで使い物にならなかったのでこちらを買い足しました。
これは本物の内径4mm用です。
トヨックスのは恐らく外径4mm用の間違いです。

2022-12-28
用途:
バイク整備
対象商品:
89334217

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

2022-08-17
用途:
バイク整備
対象商品:
89334226

旧車等の部品の無くなった車輌等の整備に活躍しています。
ガソリン対応の物がなかなか無いので、いつもこの商品です。
日に当たる場所でも劣化しにくいです。

1人が参考にしています
2022-07-29
用途:
ホテル客室FCUドレンパン詰まりに使用
対象商品:
89334262

ドリルポンプとともに使用。
ドレンパンの出口に突っ込んでドリルポンプで水を送ることで配管の詰まりを
あっという間に除去することができました。

有限会社久保田オート商会 様2022-05-31
用途:
フューエルポンプのホース角度を変える為に使用
対象商品:
89334226

フューエルポンプを純正品以外に変更するのに必要で購入しましたが、返しが強く、一度嵌めこむと中々抜けません。良いと言えば良い事ですが、太いホースに使うと抜く時に折れます。使い捨てと思って使えば良いですが、頻繁に抜き差しする場所には金属製が良いと思います。

2人が参考にしています
2022-05-03
用途:
除湿機の連続使用に
対象商品:
89334253

除湿機を連続使用するため、この商品をホースに繋いで使用しています。ホースが折れ曲がったりしないので重宝しています。

谷口サービス 様2022-05-01
用途:
バイクメンテナス
対象商品:
89334244

今回GPZ900R用に購入耐油で強度もあり良かったいい物思う思う

株式会社酒井田工務店 様2024-02-20
用途:
車の吸入配管といえば屈曲しており、曲げ部を代替えとして製作しました。
対象商品:
89334226

ホースの太さからしますと、タケノコ部分が高すぎます。

スーパーヘアー 切りっT 様2021-11-14
用途:
バイクのガソリンホースの接続
対象商品:
89334226

タンクからキャブに構造上90度以上曲げないないといけないのですが黒ホースは案外固いのでどうしても長めにしようしないといけないのですがこの商品でホースに負担なくキャブに接続できそうです。
耐久性はまだ不明です。
がプラ製品ですからホースと同時交換がいいのかもしれません。

ファミリー合同会社 様2021-07-06
用途:
車の改装
対象商品:
89334262

キャンピングカーの水回りの改装に使用しています。値段は安いですが、品質は十分なものです。

2021-04-06
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
89334271

ブローバイホース用の継手に使用
熱が加わるところなので金属がいいのですが、形とサイズが見つからないのでこれで代用
今のところ大丈夫そうです

2020-09-02
用途:
ブローバイガスのホース
対象商品:
89334244

ブローバイガスのオイルキャッチタンクに付けたキタコ社製の専用ホースを取り回しする為に購入。これがないとアールが大きくなってしまうのでエンジンルーム内がホースに占領される感じでダサいということで購入しました。思った通りのイメージに仕上がりました。