二方型異径ホース継手のレビュー

平均満足度 4.55 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二方型異径ホース継手 ノールマ
ノールマ
85 / 税込 94
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。 【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-05
用途:
ブローバイホースの延長

ブローバイホースの内径をを途中から大きくするために購入しましたが、サイズが合わず使用できませんでした。
商品ページに記載されている寸法をきちんと確認しなかった当方に非はあるのですが
同じ製品でL型ホース接手や二方型ホース接手は対応するホース内径で商品が選べるのに対し
二方型異形ホース接手だけはタケノコ外径と称してサイズ表記されていてホースの内径に対応していません。
こういった表記の仕方がメーカーであるノールマの仕様なのかもしれませんが
私のような素人には誤発注を生じさせると思います。
これから発注される方は、くれぐれもご注意ください。

1人が参考にしています
2024-04-01
用途:
ホース変換に…
対象商品:
89334612

簡単には抜けないし、軽くて重宝してます。使用上こまめに交換しますが次回も使います。

2024-03-30
用途:
真空ゴムホースの接続
対象商品:
89334655

減圧装置における径違い真空ゴムホースの接続に使用しました。問題なく使用できます、減圧レベルではこれで十分です。

2024-03-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
89334637

バイクエミッション通路に使用予定、今後取り付けてから経過観察します。

三和水工株式会社 様2023-11-04
用途:
ゲージ用ホースの接続
対象商品:
89334646

なかなかこのサイズの違径ソケットがありませんでしたが、さすがモノタロウ。
ぴったりのサイズがみつかりました。

2023-12-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
89334612

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

2022-11-19
用途:
バイク整備
対象商品:
89334612

キャブ調整時の、負圧取り出しニップルと負圧計のサイズが違うので、これを買いました。
安いしちゃんと役目をはたしていて、重宝しています。
負圧取り出し口と負圧燃料コックのサイズが違うのにも使ってます。

株式会社川田商会 協栄自工 様2023-01-29
用途:
ブースト計取付に
対象商品:
89334612

ブレーキブースターのホースからブーストセンサーまでの横取りホースに使いました。
異径T型の10ミリ-4ミリが無いので10ミリ-6ミリを使い、内径6ミリの耐油耐熱ホース
で延長して、センサーの近くでこれを使ってセンサーに4ミリホースを繋ぎました。

3人が参考にしています
2021-08-15
用途:
スポットクーラーのドレンホースを自作
対象商品:
89334646

スポットクーラーのドレンホースを自作・延長するために購入しました。ちょうど良い感じです。

2021-04-14
用途:
ボンネット内のホースの接続に使用
対象商品:
89334655

内径8mmと10mmのブリーザーホースの接続に使用しました。耐ガソリン、耐熱との事で選びました。樹脂製ですがしっかりしているように思われます。そのまま使用しても問題なさそうですが、ホースの抜け止め部分が少しとがっていたので耐水ペーパーで角を丸めて使用しました。耐久性はまだ分かりません。安くて良い感じがします。

1人が参考にしています
出口梅園 様2021-02-26
用途:
エアー工具
対象商品:
89334612

ポリウレタンチューブの接続に使用しています。1.2Mpkの空気圧を掛けますがホースを差し込むだけで抜けません(自己責任で)耐久性もあり安いのでいつも使っています。

2021-02-06
用途:
ニップルのサイズ違いでホースが2種使うため
対象商品:
89334612

フューエルタンクは5mmニップル、外付けフューエルフィルターが8mmといった場合、ホース内径が合わないので2種のホースで対応する事になるが、ガソリン対応の異形ニップルのこれのおかげでフィルター側のニップルサイズを気にせず合わせることが出来て助かる。

2021-03-28
用途:
水道異形ホースの継ぎ手に使用
対象商品:
89334637

金属ジョイントはサビが生じるものがあるが、樹脂強度が気になるものの、気にせず使えます。

2020-08-15
用途:
ブローバイホースの径が違う物をつなぐために使用
対象商品:
89334673

まだ作業できていないので、使っていませんが、物はしっかりしています。エンジン側のホース径とオイルキャッチタンク側の径が違うのですが、これがあればつけられます。
モノタロウさんは頻繁に利用させてもらっています。これからも利用します。

2020-07-30
用途:
バイク修理
対象商品:
89334612

安いものも単品即納
手間なく届くモノタロウgoodです。

2021-03-24
用途:
自動車整備
対象商品:
89334655

ドレンホースの延長に使いました。表示通りの内径でキツすぎず緩すぎず良い収まりです。

2020-07-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
89334612

オイルチェンジャーのホースの自作に問題なく使用できました。

有限会社 東洋電工社 様2020-05-05
用途:
径の異なるチューブの結合用
対象商品:
89334612

径の異なるチューブ(4㎜⇔6㎜)の結合用として使用。
高温にさらされやすい箇所なので、耐久性が心配。

あら川 様2019-11-26
用途:
ハイドロホースの継手
対象商品:
89334655

低圧とはいえクルマの重要な血液を運ぶパイプの継手であるが、今のところ漏れは一切無く安定している。

宮地電機株式会社 様2019-11-19
用途:
ブースト圧管理に使用
対象商品:
89334612

車両アクチュエータのブースト圧管理に使用。
既存配管サイズが違い、異径配管として活用しました。