- 用途:
- 溶接機の水冷ポンプに
アルゴン溶接機の水冷トーチのポンプに使用しています。真鍮・銅・アルミの部品が使われているので水道水だとミネラルの沈着・腐食による通路詰まりの原因になるためです。乾燥によって量が減るくらいで腐食は起きていません。
- 用途:
- ストーブの床暖房補充に
床暖房の液補充に使いました。
不凍液はなかなか高額なのと、液がだんだんと濃くなりそうなので精製水なら不純物の結晶がついたりはしないと思い使ってみることにしました。
問題なく使えています。
- 用途:
- 静電気の除去に使用
製品を流す作業台の静電気が発生しているのでその静電気を除去するために使用しています。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに
レーサー車両の冷却水として使っています。
サーキットではLLCの使用が制限されていますので
レーサーにはこの精製水を使っています。
ちなみにフックスのレース用冷却水防錆剤を
添加しているので、シーズン中は抜かなくても
錆の発生はありません。
- 用途:
- 使い切れるかな?
- 対象商品:
- 89617604
品質は最高レベル精製水。大型バイクの開放型バッテリー補水用に購入しました。しかし、老眼の仕業か、量を間違えました!さて5リットル、死ぬまで使い切れるかな?
- 用途:
- 車の窓ふき用
- 対象商品:
- 89617604
フロントガラスやサイド・リアガラスに拭き後が残りにくく、視界に入るイライラがなくなった。値段も量も丁度良い。
- 用途:
- 車のクーラント希釈用
クーラント希釈用に購入し、使用しましたが問題ありません。
残ったものを窓拭きに使用し、跡が残らずよかったです。
- 用途:
- マシニングセンターの水溶性切削液の使用しています、
- 対象商品:
- 89617604
長い時間ペーハーに変化が出にくいので安心して使用しています。
大きさ的にも丁度よいので便利しています。
- 用途:
- 補水用
- 対象商品:
- 89617604
アンチモンバッテリーを搭載するDiesel発電機やトラクター、田植え機コンバイン、自動車、バイクなどの補水に用いています。イオン交換水?かと思いますが純度も良く満足です。
- 用途:
- 車の内装・内窓の拭き掃除に使用。特に内窓
- 対象商品:
- 89617604
精製水で内窓の拭き掃除することにより透明感を確保できる。
本製品の残念なところは、付属の注入用の蓋のしまりが悪く、精製水が
漏れてしまった。
改良されることを願っています。