高圧継手用パッキンのレビュー

平均満足度 3.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧継手用パッキン ヤマト産業
ヤマト産業
139 / 税込 153
【用途】高圧ガス配管用。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
日本千葉貿易有限会社 様2025-02-26
用途:
溶接作業

然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。

1人が参考にしています
2023-06-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
89672466

コンプレッサーの配管継ぎ手のエア漏れ修理のため使いました、品質に問題ないので、耐久性に期待してます

1人が参考にしています
2020-12-30
用途:
高圧ガス配管
対象商品:
89672414

高圧ガスのレギュレータに使用しています.消耗,紛失の可能性がありますので,予備も含めて購入しました.CO2ボンベに使用していますが,漏れなく,問題なく使用出来ています.

2020-02-05
用途:
N2ガスボンベ取付用に
対象商品:
89672405

毎回のN2ガスボンベ交換時に交換用として使用しました。
ローコストなので、ボンベ交換時に毎回使用しています。
品質に問題無く日本製のレギュレーターにバッチリ合いした。

2019-12-18
用途:
溶接作業
対象商品:
89672405

TIG溶接用アルゴンガスボンベの継ぎ手に使用。一度パッキンからの漏れでボンベを空にしてから、ボンベ交換時は必ず交換しています。

T M D 様2019-12-16
用途:
炭酸ガス
対象商品:
89672405

炭酸ガスのレギュレーターの取替用に使っている。
古くなってくると、硬化し、ガスが漏れるので定期的に交換するように予備をそろえている

2016-09-05
用途:
酸素の接続
対象商品:
89672405

安くて有難いです。無くしてもいいようにまた予備に買いたいです。

2019-03-20
用途:
ガス調整器のパッキン代用
対象商品:
89672441

この商品が悪いわけではなく、もう1mmから2mm外径の大きいものを探していました。ゆるゆるですぐ無くなってしまいます。

1人が参考にしています
2017-10-26
用途:
炭酸ガスボンベのレギュレータ用
対象商品:
89672396

サイズが小さくて合いませんでした。性能がいいかどうかはわかりません。

2017-02-01
用途:
N2配管継ぎ手パッキン
対象商品:
89672441

規格は内径11 mmのはずだが、実質10 mmで、継ぎ手の突起にはまらず、使えなかった。

1人が参考にしています