トランシーバー 特定小電力のレビュー

平均満足度 3.74 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km) 【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
125件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-17
用途:
スタッフ同士の情報共有

電池box蓋が少し硬いかな?女の子のスタッフさんにはちょっと辛いかも

2024-12-25
用途:
工場内で使用。少し離れた作業員への連絡手段で使用しています。

使い勝手は特に問題無し。もう少し聞こえやすいと良いが、雑音が混ざる感じで聞こえる。

2024-02-18
用途:
めったに使わないけど、いざ必要な時に十分機能する製品
対象商品:
63350149

トランシーバーは年数回程度、現場で使用する機会があります。
ただ、使う時は連続10時間以上使います。
使用回数がわずかなので、充電バッテリー式ほど立派なものは必要ないですし、乾電池式なのですぐに電池交換ができるので、それで十分と感じています。(使用しないときは電池外しています)
通信品質は問題なし、シンプルな使いやすさに満足です。

2人が参考にしています
2024-05-21
用途:
イベント
対象商品:
63350149

ノイズが少なく使いやすい。音量がもうちょっと欲しい。

1人が参考にしています
2023-08-05
用途:
駐車場の整理時使用
対象商品:
63350149

以前使用していたものより、軽量でシンプルで使いやすい。チャンネル数も、以前使用していたものと変わらない為、満足です。

2023-05-09
用途:
現場とレジャー用
対象商品:
89737444

開けた場所なら結構届きます。400mぐらい?
潮干狩り・スキー等で離れた時でも便利です。
ハンズフリー機能はイマイチ。しゃべり始めの1.5秒ぐらいが聞こえません。
ボタン押して使えば問題無いですが、当然片手がふさがります。
でもまあ価格からしたら全然OKですね。
小学生でも使い方教えれば普通に使えてます。

3人が参考にしています
北栄鉄工株式会社 様2023-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
63350149

3台目の購入です
操作も簡単で使いやすいです
3年程使っていますが、問題なく使えています

1人が参考にしています
2022-08-18
用途:
車の誘導時
対象商品:
89737444

安さに惹かれて購入しましたが、ちゃんと使えてます。
ただ他の方も書き込みされてますが、2点改善して頂きたいところがあり
①電池を入れる所を開けるのが大変で爪が折れそうになるぐらい硬い!
②イヤホンを差し込むゴムのところが半開きになる
それを改善してくれれば使い方もシンプルなのでいいと思います。
他社のトランシバーともちゃんと通話できます!

6人が参考にしています
2022-08-11
用途:
職場での使用
対象商品:
89737444

全体的には満足だが、マイクスピーカーがあるともっと使いやすかった。

1人が参考にしています
株式会社イーキウイ 様2022-06-10
用途:
農業の園地建設
対象商品:
89737444

手頃でから軽くて良い。単三電池なので少し重たいが良く聞こえる。

1人が参考にしています
合同会社豊晃産業 様2022-03-20
用途:
区画線設置作業時
対象商品:
89737444

区画線設置作業中材料補給の為今までは携帯でやりとりしてだのですが携帯出すのが煩わしく今回商品購入させて頂きました。イヤフォンつけて作業できるし通話も本体持たずにイヤフォンのスイッチ押すだけで会話できとても良い商品購入出来ました。値段もお手頃で良かったです。

2人が参考にしています
有限会社大塚ファーム 様2022-08-14
用途:
畑で使っています。
対象商品:
89737444

畑作業で使っています。うちの外国人スタッフは、携帯がないのでこれでやり取りしています。もっと、遠くまで届けば最高ですね。

2人が参考にしています
2022-04-19
用途:
商材デモンストレーション時の連絡
対象商品:
89737444

機能に関しては問題はなく使用できます。小型軽量で扱いも良く、2台セットでの価格にイヤホン付属なので良コスパでありがたいです。(※気になるポイント)イヤホンジャックの防塵防水用ゴムカバーがかなり緩く、少しでも触れると簡単に外れてカバーが開くので、少しストレスに感じます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2021-04-15
用途:
山作業
対象商品:
89737444

まだ1度しか使用してませんが、とても感度良好です。よく聞こえます。2台セットでこの価格は、コスパ良いと思います。

3人が参考にしています
株式会社創制システムエンジニアリング 様2024-02-22
用途:
現場作業での使用
対象商品:
89737444

他社メーカーのトランシーバーより声が小さく聞こえて
使い物にならない。
購入失敗!

2人が参考にしています
株式会社GMマーキュリー 様2021-02-23
用途:
配管メンテナンス作業時
対象商品:
89737444

とても良く聞こえました。すごく役に立ちました。
台数を増やしたいと思っております。

2人が参考にしています
2021-02-17
用途:
ドローン作業時のナビ
対象商品:
89737444

農薬散布時に水田、畑で使用しています。全く問題なく使用できました。

1人が参考にしています
SWITCH FUKUI 様2021-09-21
用途:
現場作業者の意思確認疎通の為。
対象商品:
89737444

価格的にこの商品なら十分ですが、出来れば、ボディの色が、艶有りよりも艶消しの方が商品の値打ちが上がるような気がします。また、液晶表示窓の上面のモノタロウ君の絵と「モノタロウ」のロゴは裏面にしてもらいたいです。

2人が参考にしています
2021-02-05
用途:
家族のレジャー、家の外回りメンテナンス時
対象商品:
89737444

他の方からもあるように、アンテナの強度とヘッドホンセットの差込口のカバーの緩さが気になりました。性能的にはこの価格で有れば十分だと思いました。

2人が参考にしています
桑原農場 様2021-07-12
用途:
農作業
対象商品:
89737444

北海道の農場で使ってます。トラクター間の連絡用に使ってます。同じ畑どうしなら問題なく使えます。ちょっと木や丘でお互いが見えなくなるようだと雑音入り使えなくなります。実際見通しの良い所で500メートル位で使うのがベストだと思います。

2人が参考にしています