トランシーバー 特定小電力のレビュー

平均満足度 3.74 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km) 【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
125件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-02
用途:
スタッフ同士の業務中のやりとり
対象商品:
89737444

もう何台も購入しています。
鉄筋の建物内で使用してますが、よく聞こえるし、他と比べてコスパが良いと思います。
ただ、色々壊れやすい。
アンテナが折れる、ストラップ取付箇所が折れる、電池カバーの爪が折れる、イヤホン差込口のシリコンカバーが千切れる、充電器の接点が1年くらいで怪しくなる・・・などなど。
使い方にもよるのかもしれませんが、もうちょっと頑丈じゃないと日常で持ち歩く業務では頼りないかも。
2年くらいでスピーカーがならなくなったヤツもありました。中をバラしたら基盤がダメになってるっぽかったです。ハズレかな。
あと、本体のみならずオプション関係もMonotaROさんで面倒見て欲しい。オプションは製造元の商品なので10%オフにしかならないのは痛い。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
2021-02-13
用途:
施設内巡回時
対象商品:
89737444

操作・設定共にわかりやすい説明書があるので使いやすい。

1人が参考にしています
システム ナカ 様2021-10-19
用途:
車中
対象商品:
89737444

電波を拾いにくさがるような感じでした。使いかたは検討必要

TOYAMA企画 様2023-04-04
用途:
仕事用
対象商品:
89737444

使用してみましたが、いまいち感度が悪くてだめでした。もう少し感度が良ければいいと思います。

2人が参考にしています
総合建築ハルケン株式会社 様2020-11-03
用途:
工事ではなく町会の自警団で使用しています。
対象商品:
89737444

思った以上に距離で使用できました。 仕事にもお借りして使用してみたいと思ってます。

1人が参考にしています
草加市立草加小学校 様2020-10-17
用途:
イベントの際の使用者増に伴う購入
対象商品:
89737444

既存の機器がKenwoodのものですがしっかりと通信できて台数が増えて大変良かったです。

2人が参考にしています
有限会社 旭写真館 様2020-09-05
用途:
ロケーション撮影や、ドローン撮影時に助手との連絡に使用。
対象商品:
89737444

2局でこの価格なら壊しても痛くないですね。
使用した感想ですが、ビルで遮られていても200mは間違いなく届きます。
ドローン撮影時、ホームポイントから500m以上の目視外飛行でも、補助者との間で十分な通信能力を発揮してくれてます。
試しにロケーションの良い場所で2000m離れて通信したら、スケルチが邪魔をして、途切れ途切れで何言ってるのか分かりませんでした。
PS:ドローン飛行中の通話はPhantom4では干渉はありませんが、Inspire飛行中に送受信すると画像に干渉するときがあります。

2人が参考にしています
事故調査工学鑑定センター 様2020-08-17
用途:
実験
対象商品:
89737444

操作も簡単でよかったです。欲を言えば、電池では無く充電もできるタイプがあれば良かったなと思いました。

1人が参考にしています
株式会社NAVY 様2020-05-20
用途:
塗装作業の時
対象商品:
89737444

知り合いに勧められて購入。とても便利です。ねだんも安い方だと思います。

2020-07-15
用途:
現場作業時の連絡用
対象商品:
89737444

住宅の雨漏り調査時に使用する目的だったので、十分な性能だと思う。

株式会社つばめ急便 様2020-06-04
用途:
倉庫内で使用
対象商品:
89737444

倉庫3階から屋外の約500m離れた場所でも通話可能です。
この価格でなら納得です。

1人が参考にしています
株式会社エコファクトリー・フジオカ 様2020-03-03
用途:
産業廃棄物処理時
対象商品:
89737444

聞こえづらいと思っていましたが、2キロ先でもちゃんと聞こえました。
おもちゃみたいにすぐに壊れると思っていましたが、電池も充電も出来て
簡単操作だし今の所は順調に使っています。良ければ後1組買おうと思っています。

2020-09-13
用途:
事務所から野外にいるスタッフとの連絡
対象商品:
89737444

プレハブ事務所から約100m先にいる屋外にいるスタッフとの連絡に使用。遮蔽物はナシ。感度良好。
唯一気になったのは本体と付属のベルトフックが外れやすい。仕様ならすみません。
安いので普通に通信出来るだけで十分です。購入して良かったと思います。

4人が参考にしています
大阪ティーエス紙業株式会社 様2020-01-06
用途:
リフト作業

複数台で使用してますが問題なく使用しています。ただ、風が強風でアンテナを伸ばすと使用チャンネルが同じの時はたまに知らない声で電波が飛んできます。問題はないですが。

2020-01-10
用途:
測量
対象商品:
89737444

インカムを使用しての作業でしたが、聴き取り易く操作も簡単でとても良かった。

2020-02-04
用途:
友達との通話
対象商品:
89737444

聞こえやすく操作も簡単で、持ち運びがとても楽でした。

1人が参考にしています
2020-12-10
用途:
外作業時
対象商品:
89737444

今まで使用していた物が調子悪かったので、モノタロウ製にしてみましたが、安価だったので、どうかなと心配していたが、ちゃんと普通に使えてます。別に高価なメーカー品でなくても十分です。

2019-08-13
用途:
防火扉の作動確認連絡に
対象商品:
89737444

まだ現場での使用はしていませんが問題なく使える事は確認しました。コスパがよく現場での激しい使用にも遠慮なく使えそうです。
ただイヤホン用のスポンジ状のカバーが使用前から破れていました。

RC探査株式会社 様2020-03-17
用途:
コンクリートの壁・床をエックス線撮影する時の上下左右、連絡用
対象商品:
89737444

商品は、落としたり・ぶつけたりして故障しても安価なので新品を購入できる。 改善点:現場によって上下作業で携帯電話は通じるが、通信ができなくなる時がある!

株式会春建 様2019-11-20
用途:
配管工事
対象商品:
89737444

音質も良く、距離もある程度離れていても
使用可能です。

1人が参考にしています