トランシーバー 特定小電力のレビュー

平均満足度 3.74 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km) 【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
125件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大東電気株式会社 様2017-11-12
用途:
建設業での連携作業
対象商品:
89737444

ヘッドセットまで付いて10mW出力のトランシーバー2台の価格とは思えない超コスパ。
性能も問題なし。但し、作業服ポケットに入れているとたまに電源ボタンが長押し状態になってしまい、電源が切れてしまいます。ちょっとだけ凹ませるとか改善できれば最高です。

1人が参考にしています
2018-10-27
用途:
アウトドアにて
対象商品:
89737444

平地でしたらビックリするほど届きます。山影などあると聞こえ辛くなりますから工夫が必要かと思います。

1人が参考にしています
2017-07-24
用途:
作業時のコンタクト
対象商品:
89737444

直線距離でも1キロは無理、障害物があるとなおさら無理
でも、見える範囲の作業コンタクトで大活躍してます
値段も安い、リピしてもいい商品です

1人が参考にしています
2018-10-19
用途:
マンションの防災用品
対象商品:
89737444

出力10mmwですがマンション内何処にいても届きます。
要救助者の発見救助隊の要請に使用します。
2台セットでこの価格は何処にもありません。

1人が参考にしています
有限会社鈴木電気工業 様2017-10-13
用途:
遠距離の電気配線チェック等
対象商品:
89737444

普通に使えると思います。ケンウッドのトランシバーとチャンネルも会い重宝しています
しいて言えばスピーカーの音量が小さいかな。

2人が参考にしています
ランドマーク 様2017-10-22
用途:
クレーン作業時
対象商品:
89737444

100メートル以内の通話には問題なく使用できました。付属のイヤフォンマイク使用の時取り付けジャックが緩く通話できないことがありました

2人が参考にしています
五十嵐電機商会 様2022-03-31
用途:
屋外電気工事での連絡
対象商品:
89737444

・本体のヘッドホン、マイクの端子のカバーが外れる、切れる。
・イヤホンマイクを差し込んで使用しているとすぐに本体から抜ける
・音量が小さい

2019-09-19
用途:
農作業時
対象商品:
89737444

使用前、イヤーパッドが装着しにくく、使用後、直ぐにアンテナのカバーが根元から折れて壊れました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2017-02-12
用途:
工場内での連絡
対象商品:
89737444

安くて機能も十分。操作もシンプル。満足しています。

2018-12-23
用途:
情報のやり取り
対象商品:
89737444

今回2回目の購入です、とても便利で使い方もよくとても良い商品です、また購入したい商品です。

株式会社喜田アイデイア 様2018-12-04
用途:
通信に
対象商品:
89737444

値段が安価なので良いのとハンズフリーでも使えるので

2016-11-17
用途:
倉庫内連絡用
対象商品:
89737444

コストパフォーマンスが非常に高く、実証試験用として購入しましたが、追加で購入を検討しています。

2016-11-16
用途:
現場作業用
対象商品:
89737444

住宅地で使ったところ使用できる距離が思っていたより長く、音質も鮮明でこの価格に満足

1人が参考にしています
2018-09-04
用途:
解体作業。積込み作業
対象商品:
89737444

物自体はいいですが
充電機が欲しいです
検索してもでてこないので不満です。
あとはいいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし申し訳ございません。
適合の充電器ですが下記URLにてご確認をお願い致します。
◆シングルチャージャー
https://www.monotaro.com/g/01000089/
◆ツインチャージャー
https://www.monotaro.com/g/01000088/
サイト検索につきまして改善を検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2021-03-10
用途:
建設現場
対象商品:
89737444

騒音のある場所はボリュームが小さくて聞きづらく、イヤホンが必要です。工事現場はほぼイヤホンが必要です。あと、個数を増やしたいので1個売りがあるとありがたいです。

4人が参考にしています
荏原環境プラント株式会社 様2016-05-20
用途:
機器点検業務
対象商品:
89737444

コストパフォーマンスが最高
通話も某有名メーカーと変わらない品質。
次回も機会があれば購入します。

1人が参考にしています
2022-04-05
用途:
500m位離れた距離での会話
対象商品:
89737444

耳に当てると聞こえるが、手で持った状態だと聞こえが悪い

2020-12-26
用途:
店舗内での連絡手段
対象商品:
89737444

トランシーバーとしての性能や使い勝手は問題ないと思います。
ただ、2台とも購入から1週間以内にアンテナ部分が折れてしまいました。
ちょっともろすぎるかと思いますので移動しながら利用したい方にはお勧めできない商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありません。今後の開発の参考にさせていただきます。商品につきましては、カスタマーサポートにて対応させていただきますので、ご連絡いただければと存じます。

株式会社新和光学 様2018-05-29
用途:
以前のものと同型交換購入
対象商品:
89737444

価格からすれば、十分な範囲をカバーできていますが、電池消耗が激しいので、併せて充電池か、バッテリーを購入した方が良いと思いました。

2017-01-20
用途:
点検作業時
対象商品:
89737444

やや耐久性が劣るが、感度も良好でコスパも良いと思います。