スイッチング電源 HWS-Aシリーズのレビュー

平均満足度 4.64 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ
TDKラムダ
3,798 / 税込 4,178
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ネクステック 様2025-07-28
用途:
弊社製品に使用

TDKラムダのスイッチング電源は、ネミックラムダの時代から使用しています。
耐久性も良く、性能に全く問題もありません。

ブレインビジョン株式会社 様2024-09-13
用途:
製品の部品

小型で高性能です。EMC試験(伝導、空中エミッション、歪み、バースト、ドロップ)もスッキリパスしました。
1点だけ難を指摘するなら、電線取り付けのラグが凝りすぎで、丸型圧着端子を入れにくいです。U型なら簡単に入れられます。

1人が参考にしています
2024-03-16
用途:
照明器具接続
対象商品:
87439633

今のところ問題ありません。ターミナル表示を間違えました。

2023-05-24
用途:
弊社の製造部品の電源として
対象商品:
87439597

メーカー品でもありますし、SW電源が不足している中
代替え品として 購入しました
定格も 以前と 同じですし 助かっています
しかし、以前の部品が 流通が滞って いますから
早く 元の製品に して頂きたいです

1人が参考にしています
2023-07-12
用途:
弊社の組み込み部品として
対象商品:
87439597

弊社の製品の組み込み部品として 使用して組み込んでいます
メーカー品でもありますし 動作も問題なく 組み込み 納品できました
ただ、スィッチング・レギュレーター自身の安定供給は 未だ 確立していませんので
次の確保が問題となります
在庫自体の確保が 出来たのなら 次の受注も決まっていますし
引き続き使用したいと思います

アキュア株式会社 様2023-04-18
用途:
よし
対象商品:
87439563

他メーカーでは、入手が出来なかったのでコストは上がりましたが非常に満足しています。
TDKのサポート窓口も良かったです。

2022-12-08
用途:
リニアアンプのメンテナンスに使用
対象商品:
87439624

サイズも容量も丁度良く、安心のTDK製なので満足しています。

有限会社カナダ電子 様2022-09-02
用途:
他社で1年待ち
対象商品:
45361776

納期に間に合いました
値段もほぼ希望通り
次回もよろしくお願いいたします

2021-09-10
用途:
リアクトル
対象商品:
87439545

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

2021-06-21
用途:
制御用
対象商品:
87439633

エンドユーザーにも信頼性が高いので、
毎回このメーカーのスイッチング電源を使用しています。

システムエンジニアサービス株式会社 様2021-05-19
用途:
断裁機の修理
対象商品:
87439527

メーカーサポート終了機種【ホリゾンコンピュータ断裁機APC-M61】の純正パーツの代用です。純正も同じTDK製だったので購入し修理できました。

2021-01-27
用途:
試験装置の電源
対象商品:
87439563

割と小型で、電源電圧も可変出来て使い易いです。端子台への配線はY端子なら問題ないですが丸端子だと少しやりにくかったです。

2020-10-19
用途:
実験用途
対象商品:
87439597

これまで同モデルを使っていたのですが、故障したので買い換えました。このモデルはよく使っています。

2020-05-26
用途:
制御機器の電源交換
対象商品:
87439667

配線固定ネジが脱落防止構造のため、配線固定作業がしやすかった。出力電圧電流共に問題なく満足している。

各務計装 様2018-07-20
用途:
制御システムの仮組み動作試験に使用
対象商品:
87439633

電源容量と安定性には全く問題はなく、安心して使用できました。

株式会社オーレックス 様2018-09-18
用途:
マキタ製充電式扇風機のACアダプタのリプレース
対象商品:
87439597

ACアダプタ(12V3.5A出力)の故障対応で、12V4.3A出力(50W)の本品をチョイス。
充電式扇風機の定常使用はバッテリーという想定のものに対して付属ACアダプタのみの連続使用には無理があったのか、複数台の付属ACアダプタが故障してきており、今後はこの製品に順次リプレースしたい。
この商品は、汎用のスイッチング電源であり、耐久性と電圧精度は問題ない。
回路の冷却についても床付近の冷気を使うのでディレーティングには問題ないと思われるが、
埃が侵入しやすいので、圧縮空気による清掃を励行すれば良いだろう。
軽負荷なら15V程度まで昇圧調整可能なので、14.4Vバッテリの代替にも不足はない。
ターミナル部分の絶縁モールド形状も、ネジ脱落防止と接触防止が良く考慮されていて良い。

2人が参考にしています
大野歯科 様2018-02-17
用途:
医療用小型半導体レーザー照射器の電源として使用。
対象商品:
87439554

付属の中華アダプタが壊れたので交換用として利用しています。所要性能は5.5V 5Aということで、本器の調節ダイアルで電圧を上げて使用していますが、まったく問題なく安定した電力を供給してくれています。到着も早く、動作も安定確実で実に頼もしい製品です。

1人が参考にしています
2017-07-14
用途:
電源として
対象商品:
87439581

安心の安定した品質、小型で文句のつけようがありません。

岩井技研 様2021-06-02
用途:
実験用電源に使用
対象商品:
87439642

DC30AのSSR動作試験用電源として使用しました。
端子台がフィンガープロテクトの所為か接続がやや面倒でした。

2016-11-02
用途:
電子機器の電源
対象商品:
87439667

ノイズが心配な機器の中で使用しています。推奨電源という記載があり採用しました。とりあえず安定して動いています。