銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)のレビュー

平均満足度 4.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)
709 / 税込 780
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐藤電気工事 様2025-02-09
用途:
電気工事

消耗品なのでメーカーにこだわらなければ安いと思います
最近は端子も高いので

1人が参考にしています
木工房矢嶌 様2022-12-23
用途:
スピーカーケーブルの端子
対象商品:
06620678

数種類のスピーカーケーブルを比較試聴する際に、スピーカーセレクターへ接続する際に、バナナプラグでは不都合が生じた為、圧着端子を使用しました。金額的には満足なのですが、ケーブルを入れる部分が4.0sq以上が入るようにして頂けると、常用に使用出来るので助かります。

2023-02-22
用途:
PLCの接続
対象商品:
89874556

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。大きさも丁度よかったです。

2021-11-24
用途:
制御盤の製作時
対象商品:
06620364

PLCのI/Oコネクタから出ている電線をリレー、端子台に配線する時に使用しています。最近のI/Oコネクタの配線が大変細いので、其れに合わせて端子も細い物を使用すると、電線を折らなくても良くなるので工数削減に役立っています。

2021-12-21
用途:
スピーカーケーブルの接続に使用している。
対象商品:
06620678

このメーカーは、サイズが揃っているので、重宝している。 品質も満足している。

2020-07-07
用途:
クルマ用エアサス・ハイドロの配電盤に使用
対象商品:
89874626

箱買いでお得です!確実にかしめてハンダで仕上げると完璧です!

大嶋クリップ 様2019-11-08
用途:
M6ボルト用
対象商品:
06620556

バイクでM6ボルトの箇所に接続する際使用します。 クワ端は高いのでY端で配線1.25sqのM6対応品を探していたところ本品を見つけました。安価で購入でき満足です。

大嶋クリップ 様2019-11-06
用途:
F1.25-6
対象商品:
06620556

クワ型端子が高いので本品購入。バイク配線1.25(以下)に対し、M6ボルトにつけれるサイズは、なかなか無く、しかも安価にて助かる。

大武電機SYS 様2016-08-30
用途:
配線作業時
対象商品:
89874556

通常作業でストレスなく使用しました

土井モータース 様2015-03-14
用途:
屋外コンセント
対象商品:
89874565

特に不具合はありませんでした。

2015-01-11
用途:
屋外設備
対象商品:
89874565

良品です

2015-01-09
用途:
無線機器の接続に使用
対象商品:
89874565

特に問題もなく設置ができました。

2015-01-09
用途:
特に問題はありません
対象商品:
89874565

特に問題はありません