レザーチェアのレビュー

平均満足度 3.19 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レザーチェア モノタロウ
座面と背もたれの連動ロッキングでゆったりとした座り心地です。 レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 高級感あるレザータイプ。座面上下昇降式ガス式。
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社kyoto hotsuna 様2018-11-24
用途:
事務作業用のイス
対象商品:
89951407

座り心地、背もたれの感触も気に入っていますが、高さ調節機能のUPとDOWNはできるのですが、LOCK機能が全くできずに・・毎回毎回立つたびに下げなくてはいけなくて、とても困っています。ものすごく不便です。

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定される仕様になっております。内側にスライドさせてもロッキングが固定されない場合初期不良が考えられますので交換させていただきます。よろしくお願いいたします。

2018-05-17
用途:
事務所用に使用している。
対象商品:
89951407

ホームセンターのものよりも頑丈にできていて使い勝手が良い。

2018-05-28
用途:
デスクワーク
対象商品:
89951416

硬くて座布団を購入しました。
5個のキャスターの車輪すべてに(10個の車輪)小さい突起があって
床が傷だらけになりました。細部の仕上げが悪いです。
要改善

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

QMA-DESIGN 様2018-07-07
用途:
仕事中の作業椅子
対象商品:
89951416

ネジが1本足りませんでした、それ以外にもネジが少々舐めていて、タップ立て直しました。同じ商品は購入しないようにします。無いと困るので自分で対処しました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。以後このようなことのないよう検品を徹底いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

2018-04-25
用途:
事務机用
対象商品:
89951416

縫い目が荒い。ペンペラの椅子で写真の見かけ倒しで、座布団なしでは
かたくて座りにくいです。
なんちゃってでよければ、これでよいのかなと思います。

1人が参考にしています
2018-05-15
用途:
事務用
対象商品:
89951407

購入して1週間を過ぎた頃から、座面のスポンジクッションが潰れました。

長時間使用するので、改善して欲しいですね

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
品質改善に努めてまいります。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで連絡をお願い致します。

物部製炭所 様2017-10-10
用途:
事務作業
対象商品:
89951416

買って10ヶ月ですが、高さ調節が出来なくなりました。
無料修理、出来るのでしょうか。
ご返事ください。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2017-02-14
用途:
自宅でのPC作業に
対象商品:
89951416

以前使用していた椅子が壊れたので今回購入した。前のと比較すると値段相当で少し安ぽぃ感じである。いつまで使用できるか不安な側面もある。

昭和工作所 様2017-12-19
用途:
事務所の椅子で使用
対象商品:
89951416

1年と4ヶ月で上下の油圧部分よりオイル漏れをおこし実質使い物にならない状態になった。
又、漏れた油により床も汚れた。これは使用による経年変化ではなく明らかにチェアー本体の欠陥と思う。販売価格からすると残念です。

2人が参考にしています
高田自動車工業所 様2016-09-29
用途:
作業場の机の椅子として。
対象商品:
89951407

値段から言っても普通に使うには良いと思う。
耐久性が心配ですが、買って間もないので評価は遠慮します。

有限会社田中基礎工業 様2017-02-28
用途:
事務デスク用のイス
対象商品:
89951407

自分で組み立てるタイプの商品であるが、最初に取り付けてあるボルトをいったん外して再度はめる作業が必要である。最初の取り付けられたボルトが斜めに挿入されており、外すときと絞めるときがとても困難であった。ねじ山がおかしくなっていた。中国製でもよいがモノタロウブランドをつけるのであれば品質がよくないと残念だ

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

オートマートサービス 様2016-12-17
用途:
事務作業

購入から1年9か月 脚が折れましたほかのレビューを観たら 脚は部品供給なしとの事 残念です しかしモノタロウブランドは安いけど価格以上の品質なのだと思っていましたが 今回の事で値段なり?以下?な感じがしました 今のところ オイルエレメントなどの消耗品しか満足なものは見つかりません

1人が参考にしています
2016-10-25
用途:
室内フラットな床
対象商品:
89951416

組み立て時 ねじ山不調が半数あり 自分でねじ溝掘り直して組み立てました。ほとんど使わない部屋の椅子として使ってました。写真では強そうに見えますが 座ってみると 骨組みの弱さを感じます。キシミ音も大きくなり 2年持たずに 肘掛が折損し形を保てなくなりました。部品調達を問い合わせましたが できませんとのこと。粗大ゴミです。同等価格なら ホームセンターで売ってる物のほうが しっかりしている。この品は買わないほうがよいと断言できます

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-10-20
用途:
事務用

3年以上は使用しているかと思いますが、ひじ掛けのボルト取り付け部分で、真っ二つに折れました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
該当商品はお客様の購入履歴にございませんでした。
他メーカーの商品ではございませんか。
再度御確認御願いできますでしょうか。
ご購入から一年以内の場合はは対応させていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-04-18
用途:
事務所の椅子
対象商品:
89951407

すぐに届いたので、助かりました。快適に使用できています。

1人が参考にしています
2016-03-17
用途:
事務
対象商品:
89951416

去年購入したのですが、5本足の2本が背もたれに深くもたれた際に折れました。
足の部分だけで購入出来ないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

あいにく足のみの販売はご用意がございません。申し訳がりません。商品の状態を確認させていただきたいので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

株式会社モリプランニング 様2015-10-13
用途:
接客の椅子として4脚購入
対象商品:
89951407

価格面、使用感、全く問題有りません。組立は非常に簡単ですが背の部分、座の部分のメネジが曲がって付いてるのが1脚で8本の内最低1本。4脚購入しましたが6本は正しい位置直しました。所詮中国製と云う事もあり価格面を考慮し想定内ですね。ただオネジ4本足りないのはいただけませんでした(これも想定内かな)。

1人が参考にしています
2015-10-23
用途:
オフィス用
対象商品:
89951416

梱包が、来る度に違う。
部品が、多かったり少なかったり、管理が出来ていない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-12-09
用途:
書斎でのパソコンワーク
対象商品:
89951416

組み立て時: 肘掛を固定するねじが8個のうち4個入らず タップで調整し何とか無理やり締め付けしました。組み立てのため広げてしまったので返品が面倒なので破損覚悟で締めこみました。使用時:座面の剛性弱く リクライニング時 座面がゆがむのが お尻から伝わってきます。(身長180cm体重72kg)
とても残念な商品でした。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。

竹本商店 様2015-03-12
用途:
PC使用時の椅子
対象商品:
89951407

まず、一番に粗悪品です。国産ではありえない汚れと雑な梱包。説明書と数が合わない部品数。新品とは思えない程、組み立て時に手が汚れる。裁縫は最悪のほつれ加減で、使用二日目でヘタリ感満喫。低反発座布団を引いての使用。肘掛けの連結部の目隠しボタンは、半分以上サイズ違いでネジがむき出し。いくつかはハマりましたが、使用中にポロポロ落ちる始末。今月買いましたが(三月)今年一年持つのでしょうか疑問です。安物買いの銭失い。まさしくこの言葉に尽きます。これなら、数千円高くても、信頼できる国産メーカーを選んだほうが、結果、安くつくと思います。粗悪品です。お金をドブに捨てた気分です。二度とこの手の商品は、国産意外買わない様にしないと、対応年数で考えると劣悪品だと感じました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。