トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
389 / 税込 428
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-07
用途:
きっちり確認すればよかったです

目的の用途にはサイズが大きくて使えませんでした。
急いであわてて注文したのが失敗。
ネット検索してサイズ確認は当然でした。
モノはとてもしっかりしていますので、何かほかに使います。

2025-09-10
用途:
DIYで使用

本トグルスイッチはサイズが小さく、とりわけ奥行き寸法が小さいので、狭い所に取り付ける事が出来、スイッチ取付けボックスをコンパクトにすることが出来、操作感もスムーズな逸品であり重宝している。

2025-11-26
用途:
設備修理

サークライン付き拡大鏡の手動スタータースイッチを修理/電子スタータ化する改造に使用。
環状LED光源に以降する準備段階でもあるので、今後しばらくは電源スイッチの更新に使用していきます。

ken-oneworks-studio 様2023-03-01
用途:
卓上電動ろくろ修理
対象商品:
85936496

電動ろくろの正逆回転トグルスイッチのピン折れの為交換。彼方此方ホームセンターを探したがなく、電材店に行っても100軒に
1軒有るか無いかと言われ、もしやと思い探した所モノタロウさんに在りました。発送も早く助かりました。ろくろは順調に動いています。

1人が参考にしています
2023-05-24
用途:
機器製作
対象商品:
85936566

信頼性抜群です。操作感も良く気に入っています。レバーはちょっと長いと思いました。

2023-01-31
用途:
車載機器用
対象商品:
85936496

堅牢で仕上げも美しく安価です。松下幸之助の精神が表れている製品だと思います。最近値上がりしましたが、それでも高くはなく、しょうがないことだと思います。

2022-12-31
用途:
ON.OFFが軽い
対象商品:
85936392

スイッチのON.OFFがとても軽くて使いやすいのでこんかいはリピートです。

2022-09-09
用途:
アンプ製作
対象商品:
85936426

信頼できるメーカーです。近頃安いが訳の分からないスイッチがありますが、毎回電源ON/OFFの繰り返しで信頼性が一番です。

2021-09-08
用途:
発電機排気ダクト用ファン切り替え
対象商品:
85936934

発電機排気ダクトファンを2台使用と4台使用に切り替え用に使用しました。
切り替えは問題なく行え、スイッチ使用感も良好です。

ADACHI・EDS 様2021-02-24
用途:
製造機械の電源スイッチに使用
対象商品:
85936392

小型の電源スイッチが必要で探していました。スイッチ部分が小型に出来ているので大変良いです。

2021-01-11
用途:
農業機械の修理
対象商品:
85936426

40年前の米計量器の電源スイッチが壊れたので、交換用に購入。互換性があり、無事修理できました。

2021-03-09
用途:
特機製作
対象商品:
85936392

流れる電流は少ないがスイッチの視認性と明確な操作感を期待して購入しましたが、少々軽目の操作感でした。

アドテックシステム合資会社 様2018-11-19
用途:
消毒機械のメンテナンス
対象商品:
85936392

経年劣化で接触不良していたスイッチを交換。サイズ・形状とも問題なく取り付け、内部に格納できた。大変満足です。

2018-11-28
用途:
換気扇のスイッチ代替え
対象商品:
85936392

換気扇の入り切りスイッチに使いました。長期間毎日入り切りしていますが特に問題ありません。

2019-02-28
用途:
電源スイッチ
対象商品:
85936392

この商品は回り止めが付属されていません。別売り回り止め AJ3083 となっているので扱ってほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
85936401

iiyo