回転刈刃 8枚刃(黒仕上)のレビュー
- 用途:
- 畦畔、畑、休耕田の草刈り
- 対象商品:
- 00735428
刃先の減りが比較的遅いように感じます。勿体ないので、石に当たりやすい場所では使いません。
黒い塗装は剥げにくいのか、黒いままだんだんちびっていきます。
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 00735437
平坦場所での草刈に使いたい。刈り幅が広く、能率的になる。10インチは何度も研ぎ直すとすぐに小さくなる。藪も刈るので刈刃が重いほがいいので径が大きい物を注文した。値段は高いが、12インチから8インチ以下になるまで使用するので元は取れる。
- 用途:
- 空き地の枯れ草、青草等刈り取りに使っています。
- 対象商品:
- 00735428
毎回研磨して、使用しています、
値段も安く、大変良く切れます、
満足しています。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00735437
一回当たりの草刈り面積増大を図ることができました。刃直径が255ミリと305ミリとの比較では、大きな排気量であれば有効です。車輪付き刈払い機に取り付けました。
- 用途:
- 畔の草刈り
- 対象商品:
- 00735412
良く切れます。
当初から平ヤスリで目立てを行って使用しています。
チップソウより良い感じです。
穴あけ等により軽くしてもらえたら更に良くなります。
- 用途:
- 荒地 山林の草刈り
- 対象商品:
- 00735437
この商品を5年以上 愛用しています 少々の木 竹など切れて枝打ちなどで使用しています 外径が12インチで大きいです 26cc以下の草刈り機では馬力が無いので使用しない方がいいですし ギヤが破損します 一度 回転に勢いがつくと危険な程 切れがいいです 背負い式の草刈り機を使用していますが 何かに当たって弾かれた時は刃の回転が あまり落ちないし足に向かって来た時はヒヤリ!します
- 用途:
- 荒れ地の雑草刈用
- 対象商品:
- 00735437
荒れ地の雑草刈用に最適です。チップソーより刈刃の抵抗が少なく、刃先をきちんと研いで使用すれば軽く振り回す事ができます。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00735428
1回の振りで、広幅で刈れるかなと思いましたが、すぐに刃がだれてしまい、切れ味のへたりが速かったです。。
エッジ部分を硬化肉盛りするか、大型のチップが付くといいかなと思います。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00735412
材質が少し硬い分減り方は少ないように思いますが、硬い石等に当たると刃が欠けてしまいます。曲がるだけですと叩いて修正できますが、欠けてしまってはどうしようもありませんね。場所によっては、柔らかい材質の方が良いのかもしれません。場所により使い分けが必要です。
- 用途:
- 砕石があるところの草刈
- 対象商品:
- 00735412
どのような場所の草刈に適しているか、考えるべきですね
砕石等、石が混在している場所は不向きです。刃先の刃が角度があるうちは、切れますが、石にあたり丸くなると切れません、結構石も跳ね飛んできます。確かに研ぎなおす事が出来ますが、刃先が丸くなると、研ぎなおしに時間がかかります
砕石の多い場所は、使い捨てのチップソーが適しているのでは、石の跳ねも少ないですし