ボディガードのレビュー
- 用途:
- ビニールひも使用時の飛散抑止として
- 対象商品:
- 00736514
ビニールひも使用時の飛散抑止用に購入してみました。
背負式の刈払い機に指定された方法で装着してみて1時間程度してみましたが、かなり抑止できているのがわかりました。
草は完全には防げていませんが、今まではエプロンを使用していたので夏場はとても暑くつらかったので今シーズンは、楽できそうです。ただ刈る高さが上半身部分ぐらいになると上半身に飛散します。
耐久性については、シャフトへの取り付け部分が樹脂製のため、やや不安ですが軽量化のためなら仕方がないですね。今後に期待します。
- 用途:
- ナイロンコード使用時の自身への飛散物減少効果
- 対象商品:
- 00736514
自身への飛散物は大幅に減少します。下側のシートが減ってくるので消耗品として説明書にある0223のシートセット購入できるようになれば星5です。
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 00736514
同梱の説明書通りに取り付け。ネジで締めるだけ簡単。ほとんどの草がこちらに飛んでこなくなり快適。隙間から上に跳ねた石や草がたまに腕や顔に飛んでくる程度で100%に近い草を防いでくれているため前掛けエプロンも要らないくらい。以前膝より上は草まみれであったというのに。刈った草が本品にくっつくが指か棒できれいに落とせるので気にならない。
- 用途:
- 安心して使える
- 対象商品:
- 00736514
今回購入した商品は、草刈り機で跳ねる草などをガードしてくれてとても利用しやすいです。以前に使っていたものよりも軽くて使いやすいです!是非とも試して見てください。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00736514
体への跳ね返りが大幅に減少し、安心して作業ができました。
重さも気にならず、効率よく作業ができました。
改善点
泥や草が圧着し、左側が垂れ下がり作業しづらくなります。
表面加工の工夫がほしいところです。
- 用途:
- ナイロンコードにて草刈作業時
- 対象商品:
- 00736514
飛散物の量は使うと使わないでは大違い大変助かりました。希望として、ビニールのカーテン部分のみオプションで販売して頂けたらとおもいます。
- 用途:
- 草刈機に取り付けます。
- 対象商品:
- 00736514
三陽金属エルバシリーズのファンです。ただ、これだけは、ちょっと、んんーかな。発想は、素晴らしいと思います。本当に草が飛んでこない、地面すれすれまで刈ってもカバーが邪魔にならない。ただ重い。雨降りの日に使ったのが運の尽きいい筋トレになるくらいでした。また紐が長くなる透明カバーに当たり取れてしまいました。少し遠くに調整して再チャレンジしましたが長く伸びるとまたぶつかり、力尽きて外しました。んんー残念。
- 用途:
- 刈り払い機ナイロンカッター用に
- 対象商品:
- 00736514
この商品を取り付けてからは、本当に60%位飛散物がなくなるので今までのような重装備じゃなくても草刈り作業ができます。ギアボックスから25cm離すようにあるが身長によって調節が必要。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00736514
本商品を取り付けるまでは、保護メガネや首に巻いたタオルに飛んできた草、泥でかなり汚れていました。取付け後は、首に巻いていたタオルは不要となり、保護メガネは2時間草刈りした後でも、ほとんど泥や草はついていませんので、視界は良好です。
- 用途:
- 田圃の畔草を刈り払い機で刈り取る時。
- 対象商品:
- 00736514
今迄、自分の体に、飛散した草の切れ端が、60パーセンと
ぐらい、少なくなりました。大変、満足しております。