草刈スルスルハードタイプのレビュー
- 用途:
- 山林での草刈りなど
お寺の奉仕清掃で使用しました。とても良い商品でした。山林で使用する場合、地面がデコボコなので、もう少し大きく、高さのある商品でもOKだと思いました。金属部分は丈夫です。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
このような商品を付けると草刈り作業はめちゃくちゃ楽になりますね。ただ他の商品に比べて特にメリットは感じませんでした。
- 用途:
- 刈り払い機を地面に設置させたまま、自由に刈れます。
- 対象商品:
- 00736557
自立して回転するので、刈り払い機を地面に設置させて使用するときも、チップソーの回転に左右されず自由に刈り払い機の動きをコントロールできます。
大変草刈りが楽になり、疲労が少なくなります。また、地面に接する箇所が金属なので。摩耗することがほとんどありません。この商品を2年使用していますがまだ使用できます。プラスチックだけのものは摩耗が早く1年使えば交換というものなんで、私はこれが気に入っています。
- 用途:
- 草刈り作業時
- 対象商品:
- 00736557
注文したが商品切れに成っていて、ようやく発送されきたが今年はもう使用しないので来春使用しようと思います。
見た感じは長持ちしそうなので楽しみです。使って良ければ、リピしようと思います。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
メインの草刈り機に取り付けることができました。メーカーの異なる刈り払い機を3台持っていますがどれにも取り付け可能でした。後は耐久性です。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
コスパ良いです。
メタルのリングがついているので、耐摩耗性も評価できます。
チップソー(刃)と固定されないので、高評価です。
- 用途:
- 新しく購入した刈払い機につけようと思ってたのに!
- 対象商品:
- 00736557
丈夫そうなので新品の刈払い機につけようと早速出してみたのですが、専用付属ワッシャーM7,M8,M10各1枚とあるのに M71枚、M102枚で、M8が入っていない。残念ながら未だ付けられていません。元箱に入ってま~す。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
表面が金属なので耐久性があって長持ちします。土が詰まると回転しなくなるので、刃を外して掃除してやる必要があります。
- 用途:
- 道路管理作業
- 対象商品:
- 00736557
メタルリングがなくなると地ズリが難しくなります。耐摩耗性では他社と変わりは無いです。メタルリングの耐摩耗性向上をお願いします!!
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
レッドシャークという刃との相性が抜群で、金属のものより軽いので回転の立ち上がりが早く、低燃費。回転するので耐久性も○○ライザーより良い。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 00736557
法面の刈り払い作業用に買いました。ジズライザーと比べて摩耗量が格段に少ないです。法面を滑らせる感じに違いがあるかと言われればこちらの方が若干早めに降りていくような感じがしますが、私にはあまり差がわかりませんでした。しかし付けているのと無いのとでは楽さ加減が全く違います。自分にはジズライザーよりこっちのフリータイプの方が合ってるかな・・・
- 用途:
- 草刈払い機
- 対象商品:
- 00736557
以前他社の安定板を使用していました。すぐにすり減り脱落していましたが、これはかなり長持ちしています。斜面や小石の多い場所での作業でも重宝しています。