ジズライザープロエアーのレビュー

平均満足度 4.36 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジズライザープロエアー 北村製作所
北村製作所
2,298 / 税込 2,528
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。 【用途】山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-17
用途:
草刈
対象商品:
00763105

ジズライザーは以前から使用しており良い商品だと思います。耐久性もあります。

2023-07-10
用途:
雑草の刈払い
対象商品:
00763105

安定板とワイヤーホルダーとチップソーの押え金具の役目をするので大変便利です。
チップソーを付けたままワイヤーも装着できるので、ワイヤーで際刈りをしてそのままチップソーでガッツリ刈れます。

2023-05-17
用途:
業務用 庭や畑の草刈り
対象商品:
00763105

場所に応じてチップソーのみ、コードと併用、コードのみと使い分けられるので刈払機6台中5台に使用している。

1人が参考にしています
2022-06-14
用途:
畑・山林の草刈り
対象商品:
00763105

チップソーで地面すれすれに刈る癖があるのでこれを購入。滑らせるように使えるのでいい。ナイロンカッターは始めて使いました。際刈りに威力を発揮する。しかしナイロンカッターだけで使用する時は、眼鏡やエプロンは必須。

2022-06-12
用途:
畑・山林の草刈り
対象商品:
00763105

低く草を刈る癖があるため、これがあると便利です。ナイロンコードを付けると際刈りの時めちゃくちゃ便利。ナイロンコードだけで使うとめちゃくちゃ草が飛んでくるので眼鏡やエプロンのような物は必須だ。始めて使うがなかなかの優れものだ。

東海安全教習センター株式会社 様2023-03-24
用途:
刈払機特別教育に使用
対象商品:
00763105

最新技術で
今後大いに使用されると思う商品です。
思った通りの商品でよかったです。

2022-05-17
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

草刈り歴40年の換装です。
本品はフリーコードで、4本コードでの使用ができることから購入しました。
ジズライザー自身も小型で重量も軽く、草刈り機のエンジン負担はありません。
ツイストのコードも切れ味もよく、コードも途中での破断等もなく、作業がはかどります。
摩耗性の向上と価格がもう少し下がれば、満点の品物です。

1人が参考にしています
2020-03-25
用途:
宅地周辺の除草作業
対象商品:
00763105

ナイロンカッターコードが4本セット出来るので、際どい箇所もすばやく安全に作業できる。また地面を滑らせながら作業できるので除草高さが揃えやすいと思う。

クレイランド 様2019-07-25
用途:
草刈一般
対象商品:
00763105

安定して作業ができます。重量が軽いのも作業時の負担が軽い。ただ直径が若干小さすぎるようにせめて100ミリ位あれば(重量そのまま)楽だとおもいますが。

2019-06-17
用途:
畑、あぜ道、庭の草刈り
対象商品:
00763105

取り付けは、説明書に手順が丁寧に書かれていたので、スムーズにできました。

2019-05-22
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

予想通りなかなか便利です、仕方ないのですが苅刃を外さないとナイロンコードを最後まで使えないのが残念です。

2018-12-06
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

いつも使っているものがすり減りすぎたので、買い替えました。
チップソーとワイヤーの組み合わせで草刈りがとても楽です。
フリーコードも買えるようになるとありがたいです。

2017-06-15
用途:
空き地の草刈り作業
対象商品:
00763105

従来は切刃を空中に浮かせて草刈りをしていましたが、購入後からは地面を滑らせて草刈りが出来る様に成りましたので大変楽に作業できる様に成りました。
又、今後ナイロンコードも併用して一体で使用出来るので建屋の際刈も容易に出来ると期待しています。

2017-08-17
用途:
畔の草刈り
対象商品:
00763105

ナイロンコードとチップソーを一緒に使えるのでとってもグーです。

2017-07-15
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

以前からこの商品を使っています。
フリーコードが使えるので便利です。

2017-06-10
用途:
農業(草刈り時)全般
対象商品:
00763105

ナイロンコードとチップソーの交換なく使用できるので便利。ただ、地際でも草が刈りたい時があるので、厚みがもう少し薄い方がよい。

風ノ宿リ 様2016-11-12
用途:
庭作業
対象商品:
00763105

簡単取り付けに満足
ハンドル操作が格段に良くなり作業効率UPに大満足

2016-08-31
用途:
庭及び畑の除草作業
対象商品:
00763105

・リョウビAK300に取り付けて使用しています。
・除草作業が非常に楽にできます。大満足です。

2023-06-14
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

扱いは問題ありませんが 中心に草のカス 土等が入り ひものセットがしずらい
もう少し 簡単であればよいのですが

1人が参考にしています
細川庭店 様2016-07-09
用途:
草刈り
対象商品:
00763105

2つ目になりますが、刈り刃の安定版として使ったりワイヤーを一緒に使えるので気に入っています。

1人が参考にしています