銅 ミニ板 メッシュタイプのレビュー
- 用途:
- バイク整備作業
- 対象商品:
- 01059092
バイク外装品カウル類はFRP製が多く、高年式車であればヒビやワレが発生致します。本銅メッシュを適時カットし、破損部分の裏面にバーナーで炙って埋め込みます。これを下地として、補修を完成させています。
- 用途:
- 車の補修時に使用
- 対象商品:
- 01059092
車のちょっとした部品破損の補修用に使用していますが、思った通りの仕上がりで
大変満足しています。
選定に間違いのない良い商品です。
- 用途:
- バイクレストアのタンク修理
- 対象商品:
- 01059092
タンク内のサビ取りをしたらタンクに2cmほどの穴が開いてしまったので使用しました。穴が開いた部分に銅網を合わせてハンダで留めます(ロウ着に近い)。その後周りを金づちで叩いて凹ませます。この時銅網じゃないと接着部分が取れやすくなります。網の為柔軟に凹んでくれます。凹んだ部分にパテをもって完成させます。
- 用途:
- キャップ形に加工して屑取り
- 対象商品:
- 01059092
130φ×50Lのキャップ形に加工して実験用排水装置の屑・芥集積用のストレーナーを作りました。自分でサイズを決め、ピッタリはめ込めました。既製品では入手しにくいサイズみたいだったので自分で加工しました。よくできたと満足しています。銅製品なので手入れが楽です。
- 用途:
- 車のスポイラー跡の穴を塞ぐために使用
- 対象商品:
- 01059092
車のスポイラーを変更したので、以前のスポイラーを取り付けていた穴を塞ぐために購入しました。この商品にハンダ溶接を行い、ベルトサンダーで研磨後、パテ→研磨→塗装しました。
車屋さんに出すより多くの個所を補修出来、金額も20分の一で終わりました。
- 用途:
- 車のエンブレム跡の処理
- 対象商品:
- 01059092
gx61 マーク2のトランクのエンブレムを外した跡の穴埋めに、こちらの銅メッシュとハンダを使って埋めました。
思った以上に上手くいっています。
あとはパテで仕上げて塗装します。
- 用途:
- インナーマスク製作
- 対象商品:
- 86263948
インナーマスクの成型と殺菌。活性炭とN95対応フィルターとをサンドして、マスクのインナーを製作しています。網目がもっと密ですと効果が高いのですが、こちらでは入手出来ないのでやむおえずの購入になります。鼻の成型には役立っています。
- 用途:
- 仕事の治具
- 対象商品:
- 01059092
商品の詳細な情報が不足しているので検討するために他のサイトから情報を入手することになりました。この情報不足がマイナスポイントです。この材質は銅、線材の太さは0.3mm、網のピッチは1.27mmです。網目の公称値は1.27-0.3=0.97mmです。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 自家用車エアコンフィルターにかぶせました。
- 対象商品:
- 01059092
銅製なので除菌抗菌消臭効果と静電気除電にと思い、通常のフィルターに
かぶせてみました。
普通のはさみでカットが出来いろんな所に使えそうです。
また購入したいです。
- 用途:
- 使用して無いです。
- 対象商品:
- 01059092
濾過材として使用するつもりでしが、目が粗くて使用出来なかった。もっとキメノ細かいのか欲しかったんですが写メだと分からないです。番手が細かく書いてあると良かったです。