丸線コイルスプリング(30%タワミ)のレビュー

平均満足度 4.33 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ
タカノ
62 / 税込 68
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-14
用途:
機械の補修部品
対象商品:
01065146

純正とほぼ同じサイズがあったので使用しました。
問題なく稼働した。

2023-02-25
用途:
オートバイの整備
対象商品:
01064814

こちらの認識不足だったのですが、30%タワミは予想より硬かったです。でも、使用上は問題無いです。

2023-10-26
用途:
家の扉の修理
対象商品:
01064972

寸法が少し種類が欲しかった(1㎝位短い物が良かった)

2022-04-02
用途:
オートバイブレーキレバー
対象商品:
01064744

ブレンボFブレーキレバーの遊び止めのスプリングが無かったので取付。うまくいきました。
純正ではスプリング単品が設定なくブレーキレバーとセットになっている為助かりました。

1人が参考にしています
2022-03-13
用途:
ゲームコントローラーの硬さ調整に
対象商品:
01064796

とても良い品質です。安くバラで買えてありがたい。30%タワミと60%タワミの物を購入しましたが、どうやら私に必要なのはその中間の硬さでした。(安いんだからまとめて買っときゃよかったな~)

2021-06-17
用途:
ダイケンのドアノブの内蔵スプリングの代用で使いました。
対象商品:
01064936

お世話になります。
ダイケンのドアノブのスプリングが壊れたので、純正品を購入しようとしたら何と6,600円!!!
たったの80円で修理できました。
めちゃくちゃ安く修理できて感謝しております。
ありがとうございました。

2022-02-15
用途:
部品交換
対象商品:
01064735

まさか、ここまで違うと問題です。
画像ではメッキ仕様のように見えますが、送られてきたものは〝真っ黒"なモノが送られてきました。問い合わせたところ
『画像はあくまで参考画像』で品番が合ってれば”間違いは無い”! だそうです。
ではなぜ、せめて『仕上げ/色等』記載しないのか?
対応は、後日メーカー確認して一報するとの事でしたが、すぐに”返品手続き・手配”の案内メールが届きました。
購入を検討されている方、仕上げにメッキを希望される方、目に付く所に使用される方、は要注意ですので購入を決める前に御確認をおススメします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
材質の記載はさせていただいております。メッキ仕様については、記載していません。
画像につきまして、全ての画像についてご用意できておらず、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

2019-03-08
用途:
タッカーのバネ交換
対象商品:
01064857

Dシリーズ 圧縮コイルがサイズの合ったバネだったが、10本単位での購入だったため、バネ乗数で同等品を選択して購入。
密着長さが5mmほど長かったため、カットして使用している。1本単位で購入できるのがよい。

2017-05-31
用途:
バイクの部品として使用
対象商品:
01065137

ホームセンターではスプリングは高価で種類もありませんが
こちらの物は安くて、硬さ/長さなどイロイロ種類があり
非常に細かく選べる事が出来て便利です。