ワイヤーケーブル&スポークカッターのレビュー

平均満足度 4.54 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
158件中 141~158件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-24
用途:
アウターカットには向かない
対象商品:
01066257

インナーのワイヤーはほつれないで切れて良いです。
アウターはとりあえず切れる程度ですので、私は市販のパイプカッターを利用しています。

たぶち商店 様2016-01-19
用途:
自転車整備
対象商品:
01066257

ロードバイクワイヤーケーブル切断に使用、切断面が綺麗に仕上がり満足している。
コスパがいいと思う。

2015-10-20
用途:
高所からの落下危険防止作業に、使用
対象商品:
01066257

この価格でかなり切れますね。
現状では想定外の強風等が発生した時、小型装置が固定具からハズレ屋上から落下して二次被害が心配となりました、最悪の事故が起きないよう安全対策の為に、ステンレス撚り線Φ2 を10箇所に取り付けました。使用感は、切り口も丸く綺麗に切断されており8の字の溝付き圧着スリープにスムーズに挿入でき早い作業が出来ました。この価格で丸く20回切断出来たので元は、取れたと思います、私自身は大満足です。

1人が参考にしています
2016-09-26
用途:
スポーク切るため
対象商品:
01066257

まだスポークは切っていないですが使えそうです

2016-11-02
用途:
自転車整備
対象商品:
01066257

これはよいです
でもね SUSスポークを切断したら
刃がボロボロになってしまいました
仕方ないですね(対象はSS材ですからね)

2016-06-29
用途:
ブレーキのインナーワイヤーやアウターのカット
対象商品:
01066257

インナーワイヤーは問題なく切断できました。 切り口も綺麗で満足ですが、アウターの切断面は潰れてしまい千枚通しのような先の尖ったもので修正が必要でした。
アウターのような中空の物の切断には向いていないと思いました。

2015-08-27
用途:
自転車のケーブル交換に
対象商品:
01066257

ケーブルやワイヤーがスパッと切れて気持ちよいです。ただし他のレビューにもあるとおりアウターワイヤーの切断面はガタガタになるのでヤスリと併用した方が良いです。

2016-03-29
用途:
ワイヤーケーブル切断用
対象商品:
01066257

自転車のインナーワイヤは10本ほど切断しましたが切れ味に変化はありませんでした。

2015-10-06
用途:
ブレーキ交換
対象商品:
01066257

古いカッターを使用していて、中々切断できず。購入後は1回で切断でき満足している。

渡辺タイル 様2016-04-27
用途:
ワイヤーケーブルのカツト
対象商品:
01066257

螺旋部分をカツトしたがきれいにきれずサンダーで修正しなくてわならず期待がはずれました、特殊工具かと思ったサンダーや番線カツターの方がベストだった。

2015-08-14
用途:
自転車メンテ
対象商品:
01066257

レビューの通りの切れ味です。
鍵が無くなった、ワイヤーキーも
数回でカット、この金額でこの切れ味は買いです。

2015-03-23
用途:
自転車のアウター/インナーワイヤー切断
対象商品:
01066257

よく切れます。コストパフォーマンス抜群です。
ただ、アウターワイヤー内のポリチューブは潰れますので、キリ等で整形する必要があります。

2015-11-09
用途:
アウターおよびインナーの切断
対象商品:
01066257

インナーよく切れます。アウター潰れて切れます。アウターの切断にはリューターのカット用ビット付けて切りました。この方が潰れず切れます。

2015-06-28
用途:
自転車の整備
対象商品:
01066257

ブレーキ、シフトワイヤーは綺麗に切断出来問題は無い。
アウターケーブルは切断箇所にもよるが潰れる事が多く、
千枚通しなどを用いて整形する必要がありますが、高級品も
同様なので特に悪くは無いと思います。
開口部の開き方が少ないとの報告が多いが、バネと接合ビスに
注油して馴染ませるとバネの力で全開状態にして
アウターケーブルを問題無く銜えることが出来ます。
購入後にひと手間かけてみたら如何でしょう?(個体差の可能性も有り)
耐久性はまだ判らないがケーブル類の切断に関しては
価格的に十分と思います。
今だスポークを切断する勇気は無いので、何方かチャレンジして
報告して頂けないだろうか?

1人が参考にしています
2015-11-09
用途:
アウターおよびインナーの切断
対象商品:
01066257

インナーよく切れます。アウター潰れて切れます。アウターの切断にはリューターのカット用ビット付けて切りました。この方が潰れず切れます。

2015-02-23
用途:
自転車ブレーキケーブルの切断
対象商品:
01066257

今迄はニッパで切断していましたが・・切断面が潰れて・・キャップが入りにくく成ったりしていましたが・・・これは切断面が綺麗でキャップの取り付けもスムーズでした。刃先を最大に開いた時に開口部の寸法がもう少し大きく開くと・・更に作業がしやすいと思われます。

井塚輪店 様2015-05-18
用途:
自転車のブレーキケーブル切断に
対象商品:
01066257

刃先がもう少し開かないと自転車のアウターワイヤー(外形5mm)が咥えられない。
インナーワイヤーはキレイに切断できます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-02-17
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
01066257

安いけど自転車用アウターインナー共によく切れます