開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズのレビュー
- 用途:
- 大型コンプレッサーの修理
- 対象商品:
- 21033425
元々付いていた品番は廃番になっており、こちらの新しいタイプに交換しました。
価格も非常に安く販売されていて、助かりました。
問題と言えば、7.5kwの商品を購入する予定がMonotaROさんの表示してあるタイトルが5.5kwも7.5kwも全く同じタイトルになっており、最初に間違えて5.5kwを購入してしまい、キャンセルしたのですが、発送準備が始まってるとの事でキャンセルできず、5.5kwの方を無駄な送料を掛けて返品することになりました。
ちなみに5.5kwの方も
「コイル定格電圧 AC200(V)、適合モータ容量(200~240V) 三相かご形モータ(AC-3級):7.5(kW)、補助接点 2a2b」←このように7.5kwと記入されています。
訂正するように伝えておきましたが、10日以上経ってますが、未だに変更されていません。
5.5kwの方にはタイトルにもちゃんと5.5kwと表記するべきだと思います。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。
- 用途:
- 塗装作業用コンプレッサーに使用。
- 対象商品:
- 21033416
コンプレッサーの制御に使用しました。旧製品よりワンサイズ小さくなり接続端子の保護など安全性も向上しているので安心して使用できました。
- 用途:
- 粉入れ器のスイッチ
- 対象商品:
- 01076373
古い粉入れ器の為、マグネットスイッチが旧式の品番だったのですが、
新しい品番で注文しました。交換するまでは、実際に合うのか心配でしたが、無事に動き出しました。
- 用途:
- ポンプの電源に使用
- 対象商品:
- 01076136
とても良いリレーだと思いますが 一つだけ言わせて頂きますと
ハンガーに取り付けるのであれば 何も言うことは無いと思いますが
配電盤内に直接取り付ける時に、リレーを取り付けるねじの穴にドライバーが入りずらい点が、少し気になりました。
- 用途:
- 交換修理
- 対象商品:
- 01076233
富士電機のSWシリーズの電磁開閉器が使用してあったが、同じものは納期がかかるし、値段も高かった。よって三菱のものに交換したが、全く問題なく動作している。ただ取付穴の変更が必要でした。
- 用途:
- 制御装置など
- 対象商品:
- 01076224
三菱電機 及び 富士電機の商品はとても良いので安心 あとはMonotaro の価格設定が 如何に頑張ってくれるか ダケ
- 用途:
- 制御盤修理時
- 対象商品:
- 01077895
機器メ-カ-の部品取り寄せだともっと高い価格設定になっており、同等品で対応できることは嬉しい。
- 用途:
- モーターの制御用
- 対象商品:
- 01076102
同メーカーの前の製品(何代前かは不明)小型化され製品の取り付けは安易になってますが、端子台も小さくなっており配線の端子の加工が少し手間でした。
他は問題ありません。