開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズのレビュー

平均満足度 4.36 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機
三菱電機
3,698 / 税込 4,068
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
64件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01076093

DINレール取付で簡単装着。
サーマル付きでコンパクトテ、小スペースで取付OK。

2018-02-28
用途:
水槽ヒーター制御用
対象商品:
01076197

コンパクトであるためボックス内設置がかんたん、ただ、端子番号が小さくて見ずらいのでもっと大きければなお良いと思います。

有限会社佐野光学 様2017-11-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
01076093

工作機械に使われています。
毎日約500回 400W と60W のモーターをON/OFFしています。
寿命は2~3年 消耗品と考えています。
モデルチェンジで 端子カバーが付いてスッキリ見えますが、
狭い電源BOXの中で 端子に配線が2~3本繋がる場合邪魔になります。

2017-11-10
用途:
モーターが回らないとき
対象商品:
01076504

配線作業が安全に出来製品としての進化が見られとても良い事だと思います。

1人が参考にしています
2017-10-25
用途:
農業用の電磁開閉器と交換
対象商品:
01076136

機種が異なり配線が心配でしたがそのまま使用でき、電気店よりも安く、助かりました。

マバル電設 様2017-10-14
用途:
制御盤組立
対象商品:
01076136

三菱のこのシリーズはよく使うので又注文したいと思います。

多田農園 様2017-03-29
用途:
コンプレ-サ-のメンテナンスに使用
対象商品:
01076513

使用機種への適合が簡単に解れば、商品選定が簡単出来るので検討願います。

2018-09-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01077974

規格(3.7kw)に対し、端子ネジ径がM3.5と非常に小さい
3,5φのワイヤーが使えません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2018-02-01
用途:
制御盤修理
対象商品:
01076084

メーカー製なので安心です。納期も早くいつも重宝しています。

2017-05-10
用途:
不良品交換。
対象商品:
01077895

三菱 MSO-N20 の交換にと、MSO-T20 を注文。届いてビックリ。形状が全く異なる。泣く泣くMSO-T21 を再注文。勉強不足ですね。反省反省。

2017-04-11
用途:
コンプレッサーに使用
対象商品:
01076373

前に付いていたものが廃版だったので配線取付位置が前と違ったが問題なく使用できました。配線の本数が多いとカバーを取付けられなくなります。

2016-08-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01077895

端子が小さいのでもう少し大きくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-10-29
用途:
電気工事
対象商品:
01076093

メーカー製なので安心して使えます。納期が安定しているので重宝しています。

2017-12-13
用途:
印刷機に使用
対象商品:
01076172

使用していた部品が生産終了しており、メーカーに問い合わせて現行品が判明。
上部のマグネットと下部のサーマルリレーを別々に購入するより、最初から一体になっている商品を購入した方が断然安かった。その差にびっくりしました。
もともとしっかりしたメーカー品なので問題なく使えております。

有限会社太田エンジニア 様2017-07-29
用途:
古いものとの取替
対象商品:
01076233

カバーの取外しをきちんとやらないと
戻すとき大変です

2017-05-05
用途:
ポンプ制御盤内更新
対象商品:
21033425

何時も使用しているのであまり問題ないが、しいて挙げるならばサーマル
の復帰ボタンの色がグリーンで照明が暗い機械室などで見えにくい。
蛍光塗料などでできないか。

2014-09-15
用途:
制御盤
対象商品:
01076477

ビスが落ちないのは、作業効率が良い。
手先の漏電が、減ると思います。
Nシリーズに比べてデザインが新しい。

有限会社 大栄電機 様2017-02-01
用途:
制御装置メインテナンス時
対象商品:
01076127

定評があるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

2017-01-10
用途:
モーター制御盤に利用
対象商品:
01076285

13-14番間のNO接点の配置が全く配慮されていない。
本サーマルとA接点S/W、B接点S/Wの最小構成でモーターのON・OFFを制御するスイッチボックスを作成しています。
S-N20の頃のサーマルであれば、13-14の接点が右側手下段に配置されていたが、S-T20では左側に配置されており、サーマルリレーを一度取り外し、14番に配線した後にサーマルを接続する必要がある。
新規に作成する場合にも手間が増えるが、制御盤に組み込まれた状態で配線変更が必要になった際に配線が非常に困難になる事が予測されます。
21-22以外にB接点が無いので、このような配置になっているのかな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社新海電器 様2016-08-20
用途:
動力扇風機のタイマーオン、オフ
対象商品:
01076102

特になし、価格、性能ともいいと思います

1人が参考にしています