電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズのレビュー

平均満足度 4.46 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機
三菱電機
1,598 / 税込 1,758
IEC35mmレール取り付け可能
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-24
用途:
既存のマグネットスイッチの交換

従来使っていたS-T35より小さくて交換しやすかったです。
補助接点を使わないから、サーマルリレーを再利用して安く交換できました。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
制御盤機器取替

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

2025-01-06
用途:
機械の修理

コイルのAC100Vタイプが在庫でありすぐに入荷できたので助かりました。

2024-11-22
用途:
電気工事

古い開閉器が壊れやすくなってきたので接触器とサーマルリレーを予備として購入した。
当日出荷ではあるが在庫があると安心する。

2024-07-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
21034134

地元の電材屋に納期を確認したら4ケ月先になると言われ困っていたところ、モノタロウでは倉庫在庫品で注文したら翌日に届きました。本気で助かりました。本当ありがとうございました。

1人が参考にしています
栗原電気 様2024-06-24
用途:
井戸ポンプ操作時
対象商品:
01077186

先ずは、早急に配達されたことに感謝します。
工事店のものですが、商品も数多く用意されていて分かりやすく説明してあるので選ぶときも迷わず注文することができましたありがとうございました。また使わせていただきます。

1人が参考にしています
テクノワン 様2025-01-02
用途:
検査装置

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

2024-08-12
用途:
防霜ファンの修理
対象商品:
01077353

定価より だいぶ安く手に入れることが出来て ラッキーでした

2023-06-16
用途:
故障による交換
対象商品:
01077274

前の製品の代替えとして使用。小型で大変に安定して良い製品です。

2023-02-23
用途:
機器の修理
対象商品:
01077353

注文翌日に届いたので、すぐに修理に取り掛かれました。本サイトは非常に役立つと思っています。これからも活用していきます。

遠藤コンス株式会社 様2022-11-28
用途:
モ-タ-起動用
対象商品:
01077308

使用中の電磁接触器が、長年使用のため接点不良になり交換、トラブルもなく、
作動している。半導体不足でなかなか手に入りにくい中 ありがとうございました。

2022-09-06
用途:
制御盤組用
対象商品:
01077213

取引先での購入は長納期となっていたので、購入出来て良かったです。
これから使用します。

タカシマ電工株式会社 様2022-09-29
用途:
制御盤製作時
対象商品:
01077247

三菱の部品が入りにくかったので、大変助かりました。

株式会社ラ・モード 様2022-07-04
用途:
設備のヒーター電源調整
対象商品:
21034125

定期的に購入交換しています。
コンパクトだし、取り付けがしやすいです。
ただ、いつもなら3年以上は耐久性あるのですが
今回は、2年内で不良になった。

2022-11-14
用途:
ポンプ盤製作
対象商品:
01077247

納期が、早いので助かりました。また、注文したいとおもいます。

前川電工 様2022-10-05
用途:
天井クレーンの照明用の接触器に
対象商品:
01077186

耐久性は普通。ビス留めは難易度高いのでdinレールにはめこみで仕様をおすすめします。

有限会社永田電機 様2022-01-04
用途:
機器のメンテ
対象商品:
21034125

モデルチェンジ前の電磁接触器と交換しました 端子カバーがついて端子に接触機会が減少して安全です。もちろん寸法も変わらず安心しました。

2022-07-01
用途:
機械設備メンテナンス
対象商品:
01077466

主電源のコントロールに使用 容量、大きさ小スペースにマッチ

2021-08-14
用途:
制御装置の配線
対象商品:
01077466

昔のセルフアップと違い、丸端子もそのまま締付け出来るので便利。

2022-08-29
用途:
新規装置制御盤製作
対象商品:
01077177

これから使用する予定ですが、正規品であれば品質に間違いはないと思います。