電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズのレビュー

平均満足度 4.46 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機
三菱電機
1,598 / 税込 1,758
IEC35mmレール取り付け可能
61件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-08
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
21034134

いつも迅速なご対応
ありがとうございます。
商品に関しては
従来品より脱着がしやすく、とても使いやすいです。

1人が参考にしています
2020-03-12
用途:
散水ポンプ用モーターの起動に使用
対象商品:
01077186

安全カバーが有り設置しやすかったです。
取付用穴もビス締しやすいようになっていました。
満足しています。

株式会社大宮ポンプ製作所 様2020-06-11
用途:
自動シャッターのタイマー制御
対象商品:
01077177

自動運転にタイマーを組み入れ、ウイークリータイマーで開閉が安定しました。

TOYBOX 様2020-05-01
用途:
旧製品からの交換
対象商品:
01077213

S-K21の代替品として使用しました。
うなり音(チャタリング)がひどくなってきたため、交換しましたが、
まったく問題ありません。
サイズが若干コンパクトになっています。
操作電圧の入力端子の場所が変更になっている(S-K21は上下にあった)ため、交換の際には、配線の長さに注意が必要です。
WEBで注文可能で、翌日に届いたので大変助かりました。

1人が参考にしています
湘南機器サービス 様2019-12-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01077283

安価であること、当日出荷であること、価格のわりには容量が大きいこと等。

1人が参考にしています
2019-09-25
用途:
材料
対象商品:
01077247

滅多に使わないけど、絶対必要な部品です。
少量で早く納品が可能なので、大変助かります。

2019-09-05
用途:
機器内配線
対象商品:
01077387

サージ吸収型を選んでみましたので、何も考えずにサイリスタから
直結して接続しています。
DINレールにつくのはいいのですが、容量の割に若干重たいかな、と思います。

2022-02-20
用途:
故障の取り替え
対象商品:
01077353

よく使う部品なのでモデルがかわっても取り付け位置を変えないでほしいです。

1人が参考にしています
2020-08-31
用途:
制御盤
対象商品:
01077186

種類も多く、価格も手ごろなので、よく使っています。

2019-11-21
用途:
故障した電気開閉器の更新に使用した
対象商品:
01077344

前のS-N20よりコンパクトですっきりしています。しかし、端子締め付け部が狭く既存の端子が入り難かった。

2019-07-08
用途:
制御盤の交換部品
対象商品:
01077186

とてもシンプルで見た目がよい。また、安く購入できた。端子カバーの取り外しも簡単にできた。

2023-08-19
用途:
EV車の夜間タイマー用
対象商品:
01077265

Panasonicの TB20シリーズと組み合わせて EV車の夜間電力時間帯用のタイマーON/OFFのリレーとして使用しています。このコンタクターは32A流せるのでEV車の200V普通充電(15A)には十分です。夜間24時にONになる設定にしてるのですが、動作音が大きいのが少し不満です。取り付けてる壁が石膏ボードだからうるさいのもあると思います

アイ・システム 様2022-11-28
用途:
制御盤
対象商品:
21034143

梱包用箱がぼろぼろで商品が
作動するか不安です。品質が余りよくない

有限会社佐野光学 様2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01077213

全自動遠心分離機のメンテナンスに使いました。
雹品に問題はなく、当然の消耗と考えています。
3馬力のモーターを操作しますので5年くらいで接点が駄目になります。

1人が参考にしています
2023-03-09
用途:
古い機械のメンテナンス交換
対象商品:
21034125

修理品のサイズに近い物を探しました、空間には入りましたが取付穴が合わず
取付穴部を加工して斜めに少し取り付けました。
古い電磁接触器の交換に便利な穴位置補正多穴板などがあれば最高なんですが
モノタロウさん開発してください。

2018-04-30
用途:
ウインチの上下操作の自動動作用。
対象商品:
01077274

安い値段で購入出来大変満足出来ました。三菱製品で信頼もあります。

1人が参考にしています
2019-08-10
用途:
UVの増設工事
対象商品:
21034116

使いやすいから使用しています改善点などは、無いです

2019-01-07
用途:
作業機械の制御リレーとして
対象商品:
01077536

メーカー品であり価格も安価なので使っていますが、特に問題はありません。

2018-12-11
用途:
モーターの開閉に
対象商品:
01077475

信頼の三菱だから

接点の入り・切りもスムーズに動作

岩佐ミシンサポート 様2016-10-04
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
01077177

価格が安いので満足です。
三菱なので、間違いないと思い注文しました・
思ったより操作音がしなく満足してます。

2人が参考にしています