箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)のレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機
三菱電機
4,098 / 税込 4,508
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
200Vコンプレッサー
対象商品:
01077816

元々付いていた物が廃盤になってしまい、色々調べた結果この商品にたどり着きました
箱入りなので取り付けも簡単で良かったです
配線図が入って無いのは残念ですが、メーカーのホームページに丁寧な実体の配線例が有ったので、用途に合わせて簡単に接続出来ました

2024-02-03
用途:
3相200Vエアーコンプレッサー運転用
対象商品:
01077807

取付け孔下部は数個開けて有り普及品のピッチなので、未加工で取付け出来た、補助線1本、グロメット4個付属、サーマルリレーは5.2-8Aです。本体もコンパクトで、作動も良好。

3人が参考にしています
2024-02-22
用途:
経年劣化した電磁開閉器との交換に使用。
対象商品:
01077834

富士電機と同様に、三菱電機の電磁開閉器も定番ですね。
丈夫な金属製の箱に入っているのも良いと思います。

株式会社ハイハット 様2024-10-11
用途:
木工工業用機械へ取り付け

今まで使っていたものが故障してこちらを購入しました。とてもいい商品でした。

2022-07-01
用途:
機械設備メンテナンス
対象商品:
01077773

今回ボール盤の安全対策で使いました。仕様が200V
空きスペースにうまくセット、完璧

2021-12-13
用途:
コンプレッサー
対象商品:
01077825

作動不能になり点検、モーターではなく、電源と思い同じ品番で探したが代替とあり注文しかし結線が違う様で分らず電気屋に頼んで復帰。部品は安価で済んだので助かりました

2022-02-24
用途:
エアコンプレッサー
対象商品:
01077825

メーカーの部品が供給年限切れで、代用品として購入しました、
調子よく動いています

2021-09-08
用途:
配線工事
対象商品:
01077825

メーカー品なので、何ら問題なくつかえました。安価で購入できました。

有限会社湘南メインテナンス 様2019-11-14
用途:
簡易リフトの動作設定
対象商品:
01077807

小型の形状で操作性が良く安価で手に入りました。ターミナル図があると便利かと

1人が参考にしています
乾商店 様2019-07-30
用途:
機械部品の交換
対象商品:
01077852

従来型よりもコンパクトですが、交換もスムーズに出来何も問題点はありませんでした。

2018-12-05
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
01077852

NC接点、NO接点、両方あるので、修理には使いやすいです。難は配線の圧着端子のサイズが、従来品より小さくないと取り付けできない為、いちいち、交換しなくてはならない点のみです。

2人が参考にしています
2017-08-08
用途:
機械のメンテ
対象商品:
01077807

10%OFFを狙って購入。
価格も安く、即納で助かっています。
ただ、新型となりコンパクトになったので、エンジニアからは不評です。(仕方のない事ですが)

2016-04-23
用途:
機器の補修用
対象商品:
01077816

コンパクトになったので、結線が、しやすくなりました。
追試 マグネットのケースの単体の販売をして欲しい。

2017-05-15
用途:
ベビーコンプレッサーの接触器が劣化不良となり至急交換が必要で購入した。
対象商品:
01077825

感想:5月の連休期間に必要となり購入依頼したが、短期間に納入して頂き   コンプレッサーが短期間で修理でき有り難かった。