銅管用火なし継手のレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅管用火なし継手 カクダイ
カクダイ
859 / 税込 945
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社明織 様2024-02-05
用途:
混合水栓給湯銅管移設の為
対象商品:
01095858

単純に締め付けを行うだけで溶接が必要無くものすごい便利な商品です
締め付けの際は中のリングが銅管切断面に真っ直ぐになる様に気をつけて締め付けを行って下さい
漏れの原因になりますよ

2人が参考にしています
2023-02-21
用途:
家の給湯配管の修理
対象商品:
01095867

家の床下の給湯配管で漏れが見つかったのはいいけど、修理できない場所での漏れだったので手前で銅管を切断してメクラ栓にする工事に使用した。急いでいたので近所のホムセンを片っ端から探したけど、5/8の配管部品など皆無に等しく疲れ果ててモノタロウさんのお世話になりました。『当日発送』と書かれていたので午後2時頃の注文だったけど届いたのは2日後だった。届いてすぐに工事に取り掛かり無事に漏れを止めることができました。

1人が参考にしています
マルケイ企画 様2023-02-15
用途:
給湯器 フレキ管へ
対象商品:
01095867

銅管+フレキ管にしたいため
再度、使用しました。
簡単施工で水漏れもなく、フレキ管に
接続できました。

1人が参考にしています
伊藤設計 様2023-01-17
用途:
洗面所の胴配管からカランに接続
対象商品:
01095867

火を使わない継ぎ手に不安でしたが
こんなに簡単に接続できました

2022-05-03
用途:
穴の開いた水道銅管をバイパス
対象商品:
01095867

銅製の水道管にピンホールが開き、水漏れしましたが、修理に28万もかかると言われ悩んだあげく、この継ぎ手に出会いました。ピンポールをバイパスし直接生きている水道管につなぎました。おかげさまで1500円くらいで修理できました。使い方は至って簡単です。

サイクルショップ冬眠 様2021-06-09
用途:
水道管の交換
対象商品:
01095867

ロウ付けした銅管が腐食して漏れ出したので交換。値段以外は耐久性、作業性において全てに勝る一品です。

マルケイ企画 様2020-08-27
用途:
給湯器の銅管
対象商品:
01095867

銅管部をフレキ接続の為、使用しました。中にソロバン玉のパーツが入っており、パッキンはないので、漏れないのかな?と思いましたが、締め付けると、漏れは止まりました。
簡単な作業なので、やりやすいです。

1人が参考にしています
2020-07-13
用途:
水道の銅管からキッチン水栓への接続
対象商品:
01095867

銅管をロウ付け無しでGねじに変換できるので、とても重宝しています。
ホームセンターでは、在庫がなかったりしますが、モノタロウはすぐに配送してくれるので重宝しています。

2022-04-07
用途:
水道工事
対象商品:
01095867

狭い場所の作業で、テクタッチより、作業がしずらいので、Оリングを使用するともっとよいのでは?

1人が参考にしています
2020-04-11
用途:
漏水修理
対象商品:
01095876

火も使わず、非常に便利で、確実に配管できます。これは素晴らしいです。

2020-03-27
用途:
給湯銅配管のピンホール漏水修理。
対象商品:
01095876

天井内部での作業なので使い勝手は良い。
末端水栓近くなので問題はないが、3/4→1/2に絞られてしまう。

2020-02-07
用途:
バーナーを使いづらい所で
対象商品:
01095858

この商品は、いままで何度も使いましたが、漏れもなく非常に使いやすいです。ただ、使用方法を付属したほうがいいと思います。
銅管でロウ付け無しでは一番のものかと思います

2019-11-15
用途:
配管接続時
対象商品:
01095858

締めこむだけで、確実に接合できるため
時間短縮にもなり
とても便利

2019-11-15
用途:
漏水修理
対象商品:
01095867

火の使えない場所や点検口の中など狭い場所でも安全確実に作業ができて便利です

2018-11-12
用途:
給湯器、水栓交換時の配管切り廻し
対象商品:
01095867

火も使わず、道具も少なくて済み
非常に便利で、確実に配管できます。

2018-02-04
用途:
ユニットバス 温水配管へのバルブの挿入作業
対象商品:
01095867

ユニットバス混合水栓カランの交換作業時に、直付け配管だったものを中間にバルブを挿入するために使用しました。漏れも無く良好な仕上がりでした。

1人が参考にしています
2016-02-17
用途:
給湯器銅管接続からフレキ接続に
対象商品:
01095867

銅管接続に使用しますが水漏れもなく簡単に圧着できるので便利です。

2018-12-25
用途:
銅管の接続
対象商品:
01095858

火の使えない場所や、火を使わず簡単に接続ができるのがいい。