タルキーネジのレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タルキーネジ カナイ
カナイ
2,398 / 税込 2,638
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 山名建設 様2025-07-16
用途:
建設作業
対象商品:
01281428

150㍉と長いので、下穴4.5㍉か5㍉くらいを開けると簡単に入ります。下地までしっかり効いて、頭も四角穴なのでカムアウトや潰れが無く、作業が滞りなくすすみました。今回は90角に使ったので垂木ベースは使いませんでしたが、垂木を留める用途に使うには垂木ベースがついてくるのは良いと思いました。
価格も満足できます。

有限会社小松建設 様2023-11-08
用途:
桁垂木周りに使用したいと思います。
対象商品:
01281437

他の金物店より安いので購入しました。
早い対応有難うございます。又必要なものがあったら購入したいと思います。

倉田建設 様2021-08-03
用途:
垂木止め
対象商品:
01281403

接合力も切り込みも申し分ない。ネジ自体の強度もある。垂木止めには最高のネジだと思う。

尚和農園 様2021-10-19
用途:
屋根の垂木とめとして
対象商品:
01281446

もう少しネジфが太ければいいなと思いました!!!!

2020-09-11
用途:
垂木留に
対象商品:
01281428

有名なタルキックと迷いましたが、問題なく使用でき、下穴も無しで木材が割れることはありませんでした。付属のスペーサーも便利で、綺麗に打つことができました。90mm厚の垂木なので、150mmを使用しました。

株式会社塚越建設 様2020-03-05
用途:
蔵の壁に木の外壁下地材を固定するためのビスです
対象商品:
01281455

長い分 もう少し太さがあっても良いかと思います。ねじの部分が後30ミリぐらいある方が固定するのに安心できます。200㎜より長いのがあれば良いのですが ほかのメーカーにありますか?

2019-11-15
用途:
屋根断熱枠の取付け
対象商品:
01281428

喰い込みが良く、強度もありそうでとても良い。
施工時間が早いのもさらに良い。

2019-10-21
用途:
タル木留めに使用しています
対象商品:
01281403

よく引き付けて重宝しています。全部のタル木留めたり、タル木掛け留めたりしています。

寛工務店 様2019-07-09
用途:
住宅屋根下地工事
対象商品:
01281412

屋根垂木の固定に使いました。
ビスが下から見えない。ひねり金物同等の強度がある。施工がはやい。
といいことずくめ。

2018-11-29
用途:
垂木取付け時
対象商品:
01281403

小屋組みに垂木取付け時にネジ締めた。
約200kgの定着力があるので、
各所1本で定着できるが良い。

有限会社永岡工務店 様2017-06-27
用途:
屋根垂木の固定
対象商品:
01281403

屋根垂木の固定するとき使用すると、ひねり金物を使用しなくてすむので作業が楽になりました。ただ 写真を撮るのが多少面倒です。

1人が参考にしています
2018-01-09
用途:
垂木止めに使用
対象商品:
01281403

垂木等が割れそうだったため、下穴を開けて使用。結構がっちり止まっている。

松田工務店 様2016-01-15
用途:
屋根垂木取付
対象商品:
01281403

おまけの 釘ガイドは 18V等高電圧のドライバーでは不要と思われる

1人が参考にしています