S形アース棒のレビュー

平均満足度 4.30 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
S形アース棒 日動電工
日動電工
339 / 税込 373
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-03
用途:
電気柵
対象商品:
01466072

コスト的に良い商品だと思います。
電気柵を増やす時またリピートします。

2024-09-15
用途:
避雷アース用として
対象商品:
01466088

アマチュア無線のモービル用アンテナを固定局用として屋根に取り付けて使っていましたが、落雷の心配から一応アースを付けてみました。IV線をカシメて、ハンダをバーナーで溶かして結線、適当なチャンネル材で地面に130cmの穴を空けて設置しました。割と簡単に作業出来ました。

1人が参考にしています
西電気工事 様2024-03-04
用途:
エコキュートのアース
対象商品:
01466072

エコキュート付けのアース線に使いました短いので使いやすいです

2023-06-02
用途:
電気柵のアース
対象商品:
01466072

電気柵のアース棒が腐蝕したので、交換用に買いました。線がハンダ付けされてるので、接続が楽です

1人が参考にしています
2021-10-20
用途:
PC用のアース
対象商品:
01466097

PCのアース用に使用。
そこそこ頑丈なアース棒なので、乱暴に打ち込んでも折れることは無さそう。
同じ長さの丸棒よりも値段が安いのも良かった。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
電気柵の接地
対象商品:
01466088

3本を電線を介し連結して使用、作りもしっかりしており手頃な価格に満足しています。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
電気柵電源のアース設置作業
対象商品:
01466072

稲作田の外周に電気柵使用しているが、電源側のアースは重要であり約1M
間隔で5~6本連接設置している。外形がS字型で、接地面積もあり打ち込みしやすい。

1人が参考にしています
2020-08-25
用途:
電柵用
対象商品:
01466088

電柵用に使用。安価で良いものです。また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
吉田 様2019-09-24
用途:
自宅の接地極打設工事用
対象商品:
01466115

二種電気工事士を取得後に、私の母から工事をしてくれと頼まれて注文し、2018年ゴールデンウィークに工事しました。テキストで教わった通り、庭に深さ750ミリメートルの穴を掘り、ゴンゴンと大ハンマで打設することができました。
電子レンジや食洗器、洗濯機の保安接地をきちんととることができ、家族からは、漏電からの感電の心配がなくなったと喜ばれております。

2019-11-09
用途:
エアコン工事に
対象商品:
01466072

最近のエアコンは付属していないので購入しました。安価で良かったです。

2019-01-23
用途:
アマチュア無線局の空中線設備の接地棒として
対象商品:
01466088

思ったよりも丈夫で地面への打ち込みも容易にできました。

2018-08-11
用途:
エアコン工事
対象商品:
01466088

長めのアース棒を2.5kgの長柄ハンマーで叩き込みましたが、下手に打ち込んでも曲がらず入ってくれました。接地抵抗は土壌にもよりけりですのでなんとも言えませんがこれから測定します。
アース棒の施工はとても良いです。

西川住宅電気サービス 様2018-09-10
用途:
ルームエアコン室外機用接地極
対象商品:
01466088

地中への打ち込みにも問題なし。900㎜1本で充分な接地抵抗が得られた。価格が安くてよい。

2018-02-07
用途:
電気柵のアース棒
対象商品:
01466072

鉄に銅メッキがされているだけなので、数年で錆が出て接地抵抗が上がるため、取替え用に購入。価格は安いですが、機能は十分果たしています。1本単位で購入できるのも有難いです。

2018-01-18
用途:
アース棒として使用。
対象商品:
01466088

かなり硬めな地面に打ち込みましたが、特に問題なくすんなり入りました。
丸棒よりも、接地面が大きいので、良いかと思います。

2018-08-01
用途:
設備工事
対象商品:
01466097

長い物だが内袋に入っていてしっかりした梱包で届いた。

コスモスCPUサービス 様2017-08-06
用途:
RF用接地
対象商品:
01466115

丸棒タイプより接地面積が多くよさそうです。接地抵抗も希望の値に近くなりました。様子を見てさらに本数を増やし接地抵抗の向上を期待します。

2016-11-02
用途:
エアコン工事
対象商品:
01466072

安いので助かっています。
ほんとうは丸棒タイプを使用したいのですが、価格勝負なので仕方ありません。このアース棒は平板を曲げたタイプですので、耐久性がなさそうですが、どうでしょうかね?

2018-05-03
用途:
電気柵用
対象商品:
01466088

製品の加工段階での問題だと思いますが、製品本体のエッジ部分がよく立った状態になっているので購入者側で追加工が必要になる。アース線をに端子を取り付けるには至って良好だが、追加工無しで素手で作業をしたらエッジ部分で手を切ってしまうので気を付けないといけない。
店頭販売や客先に納める際には要注意です。

2016-03-30
用途:
広い面積を使ったアース接続
対象商品:
01466088

金属メッシュを展開して多点でアースをとりたいという要望がありました。
安価で実現できてユーザーさんに喜ばれました。
まとめ買いの時に少し安価になるとうれしいですね。